Other Parts Discussed in Thread: UCG28826
器件型号: UCG28826
您好的团队、
我对热敏电阻在 FTR 引脚上的放置有疑问。
在 FTR 引脚上放置热敏电阻是否存在任何限制、例如“小于 xxmm 至 IC “等。
此外、是否有任何不应放置在热敏电阻附近的建议。
此致、
Hayashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Hayasi:
对于 FTR 引脚上的热敏电阻放置是否存在任何限制、例如“小于 xxmm to IC “等。
NTC 电阻器可以放置在更靠近需要保护的器件/任何元件的位置。 根据 NTC 电阻器的放置位置、如果特定区域/外设的温度上升、NTC 电阻器值会降低、因此其上的电压也会降低。 如果该电压降至 0.6V 以下、该器件将会检测到外部 OTP 故障。
此外、是否有任何建议不将其放置在热敏电阻附近
请问、您想让 NTC 不在附近?
谢谢
此致
Anita
尊敬的 Anita:
客户只想在其他非 UCG28826 器件上使用 OTP。 于是他们问。 如果 NTC 和 FLT 引脚的阈值之间的关系没有其他限制、它们可以根据需要进行设计。 谢谢你。
FLT 引脚上还有另一个问题。
它们关心 FLT 引脚是否被特定电压内部钳位。 由于拉电流的典型值为 75uA、因此如果热敏电阻电阻过高、则会损坏 FLT 引脚。 你有这方面的指南吗?
此致、
Hayashi
Hi Hayashi,
客户只想在另一个非 UCG28826 器件上使用 OTP。 于是他们问。 如果 NTC 和 FLT 引脚的阈值之间的关系没有其他限制、它们可以根据需要进行设计。 谢谢。
是的、只要 UCG28826 上的温度正常、就可以进行该操作。
他们关心 FLT 引脚是否被特定电压内部钳位。 由于拉电流的典型值为 75uA、因此如果热敏电阻电阻过高、则会损坏 FLT 引脚。 您是否有相关指南?
FLT 引脚电阻器的大小需要确保不超过 FLT 引脚的绝对最大额定值 5.5V。
谢谢
此致
Anita
尊敬的 Anita:
[quote userid=“601627“ url=“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1647653/ucg28826-the-placement-of-thermistor-at-ftr-pin/6371810 通过 FLT 引脚提供 电流源、此电流源将饱和、只能达到其最大电压。您能否说明一下“最大电压“的含义? 电流源会随着电阻变高而降低?
此外、您能告诉我们电流源的变化幅度 (TYP:75uA) 吗?
这些问题是因为客户想知道他们是否需要在 FLT 引脚上连接保护电路。
此致、
Hayashi
Hi Hayashi-San,
很抱歉、回复延迟。
请查看下面的片段、了解 FLT 引脚电流的样子。 我在前面的说明中的意思是、IFLT 引脚基本上是 每 10ms 时间周期内 260us 内 75uA 的脉冲电流。

这些问题是因为客户想知道他们是否需要在 FLT 引脚上设置保护电路。
只需担心的是、如果 NTC 电阻器放置在远离 UCG28826 的位置、则确保在进行布局时消除寄生电感的影响、否则可能会导致 IFLT 电流出现尖峰、使 FLT 引脚电压成反比、并可能损坏 FLT 引脚。 因为布线越长、寄生电感就越高。
谢谢
此致
Anita