This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:请求验证电路图

Guru**** 2949580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, PMP23320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1655618/lm5122-request-to-verify-the-circuit-diagram

器件型号: LM5122
主题: PMP23320 中讨论的其他器件

您好:

我是 TI 产品经销商的 FAE。
我收到了客户要求查看电路图的请求。

我使用的是交错式二极管整流、而不是同步整流。
MODE 端子设置为“Hi“。
这种类型的用法是否可行?

有两种规格。
随附的图显示了假定的电路配置和常数。
我还附上了贵公司计算工具的结果。
如果您有任何疑虑或需要进行任何更改、请告知我。

此致、

LM5122_circuit.xlsx 

Quickstart_Calculator_vout60v.xlsx 

Quickstart_Calculator_vout100v.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    可以将 LM5122 用作异步控制器。
    对于这种情况、SW 引脚应短接至 GND、BST 引脚应连接至 VCC。
    您可以查看此参考设计的 IC 引脚连接:
    https://www.ti.com/tool/PMP23320
    它
    是一种 SEPIC 拓扑、与客户的应用不匹配、但连接 IC 引脚的方法是相同的。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我理解你提出的观点。 是否还有任何其他问题、例如相位补偿的常数?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    对于环路补偿、如果设计是同步的(具有两个 MOSFET)或异步的(具有一个 FET 和一个二极管)、则不会产生影响。
    因此、补偿可以照常计算。
    高升压比的一个要点是占空比、它应保持在器件功能范围内。
    我在此设计中看到的最大升压比为 18V 至 101V、这应该等于~83%的占空比。 这应该仍在器件功能范围内、因此对我来说也很好。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    客户询问了有关电源顺序的其他问题。
    IC 的 VIN 端子由单独电源提供 15V 电压。 这个独立电源的输入连接到主电源。
    这与 PMP23320 的配置相同。 因此、电源序列如下图所示。
    在这种情况下、当在施加 Vin (18V-60V) 后施加 15V 电压时、序列操作开始或停止。
    有时、15V 输出为 0V;这是一种设计选择、因为它旨在关闭整个电路的电源。

    (问题)
    1.下图所示顺序是否正确?
    2. Vin 电压首先施加到电流检测端子(CSP, CSN 端子),但这在 IC 侧不是问题吗? 这是正确的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji、

    1.
    图中所示的顺序正确。
    要使 LM5122 开始运行、需要满足以下条件:
    - VIN 引脚为高电平
    - UVLO 引脚为高电平
    - VCC 完全斜升(当提供 VIN 和 UVLO 时开始斜升)

    通过拉低 VIN 引脚、器件将进入关断模式。

    2.
    您是对的。
    当器件处于关断模式(VIN 引脚为低电平)时、如果在 CSP/CSN 上施加电压、则 IC 不会出现问题。
    这也适用于 SW 和 FB 等其他引脚。

    此致、
    Niklas