This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442:寻找占用空间最小的双通道降压转换器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62442, TPS62088, TPS62088A, TPS62802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1656302/tps62442-looking-for-smallest-footprint-dual-channel-step-down-converter

器件型号: TPS62442

尊敬的 TI 支持团队:

我正在寻找一款类似于 TPS62442 的双通道降压转换器、但尺寸小得多。  输入电压为 3V 至 6V。 输出电压可在 0.8V 至 3.3V 之间调节。 输出电流为 1A 至 3A。

需要导入较小的占用空间。

谢谢你。

Kua Cha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kua、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

     TPS62442 是 我们产品系列中超小的双通道降压转换器。

    可选择两款单通道器件、这些器件的占用空间仍然比 TPS62442 小。  mm² mm² 电压范围为 3V 至 6V、单通道器件的最小封装尺寸为 2.52 μ F(而 TPS62442 的封装尺寸为 6.21 μ F) 。    mm² 3V 至 5.5V 的输入电压范围也足以满足您的应用需求、那么单通道器件尺寸最小的是 0.96 μ A。

    我们还提供 具有集成电感的单通道降压转换器。 虽然可以节省电感器的 PCB 面积、但转换器封装会更大、因为电感器位于此类模块中的 IC 顶部。  当 VIN max = 5.5V 时、mm² mm² 的单通道模块的尺寸为 6.5m Ω;当 VIN max = 6V 时、尺寸为 7.5m Ω。

    如果您对其中一个备选单通道选项感兴趣、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、

    请将您提到的单通道版本的器件型号发送给我:

    1. 3V 至 5.5V 版本的输入电压范围
    2. 电感器集成模块版本

     

    感谢你的帮助。

    此致、

    KUA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kua、

    很高兴看到您对替代转换器感兴趣。

    1.小型分立式单通道转换器    的尺寸为 TPS62088/TPS62088A (3A)、 TPS62801 / TPS62802  (1A ) 或 TPS62830x (1A 至 4A)

    小型模块是 TPSM8282x / TPSM8282xA (1A 至 3A)、 TPSM82830x (1A 至 3A) 或 TPSM8281x (1A 至 4A)。

    如果您有任何问题或需要 TPS62442 的特殊功能、请告诉我。

    此致、

    Andreas。