This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27735:UCC27735 分接地

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1656942/ucc27735-ucc27735-split-grounds

器件型号: UCC27735

大家好、我想了解如何在没有负驱动的情况下在 UCC27735 上实现分离接地。 数据表指出、VSS 和 COM 之间没有低阻抗内部连接、这是否意味着必须在两个接地端之间进行外部短路? 如果没有、应将我的 VDD 以哪个引脚为基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orion、

    是的、接地端可以在外部短接在一起。 可以在 VSS 与 COM 之间放置一个小电容器、但这不是必需的。  

    此致、

    Amy