This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:最小输出电容

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1654506/tpsm5d1806-minimum-output-capacitance

器件型号: TPSM5D1806

您好:

我正在使用一些可将电压调低 12 伏的 TPSM5D1806 电源。   

PSU#1

  • 从 12 伏至 0.9 伏连接到 1 安负载
    • 1MHz 开关频率
    • 4×μ F 47 µF 输出电容器
  • 12 伏至 1.2 伏、连接到 2 安负载
    • 1MHz 开关频率
    • 4×μ F 47 µF 输出电容器

PSU#2

  • 12V 至 1.8V 连接到 500mA 负载
    • 2MHz 开关频率
    • 4×μ F 47 µF 输出电容器
  • 12V 至 1.8V 连接到 500mA 负载
    • 2MHz 开关频率
    • 4×μ F 47 µF 输出电容器

PSU#3

  • 12V 至 1.8V 连接到 50mA 负载
    • 2MHz 开关频率
    • 4×μ F 47 µF 输出电容器
  • 12V 至 3.3V 连接到 1A 负载
    • 2MHz 开关频率
    • 4×μ F 47 µF 输出电容器

首先、我注意到、除 PSU#3 上的 3.3V 电源之外、所有电源上的输出电容器都低于图 7-5 中列出的最小输出电容曲线、如表 7-3 中所列。  我×将设计更新为使用 WEBench 建议的 4 μ F 100 µF 电容器。  在几个电路板上、这些电源似乎调节正常-

我想问以下问题:

  1. 这种低输出电容是否可能会损坏 TPSM5D1806?
  2. 这种低输出电容是否可能会突然导致输出电压中出现较大的瞬态或纹波?
  3. 数据表中列出的最小输出电容背后的原因是什么?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1 输出电容不足会损坏 TPSM5D1806?

        输出电容不不足是一个稳定性/性能问题、而不是一种损坏机制。

     Q2 输出电容不足是否会突然导致较大的瞬态或纹波?

    是的、不稳定 或 次谐波振荡 会增加纹波。  

    为什么您的电路板现在可以工作但可能并不总是工作:数据表最小值包括在实际稳定性边界上方特意留出的设计裕度。

    Q3 最小输出电容背后的技术原因是什么?

    电感器固定在模块内部 、不能通过更改 L 来调整输出滤波器极点

    输出滤波器会在 f_pole = 1 /(2 π×(L×C_out)^0.5 时创建一个双极点。
    TPS 使用内部合成斜坡来与纯陶瓷电容器(具有接近零的 ESR)一起保持稳定性。

    该斜坡作为人工相位超前添加到输出电压反馈信号和 CTS 中。

    最小电容定义了内部合成斜坡对应的最低 C_OUT

    可提供足够的相位裕度。 低于此值:

    环路交叉频率超出设计范围
     相位裕度降至安全阈值以下>  次谐波振荡风险