This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:在为 BQ40Z50 进行数据记录期间、Log Status 显示错误。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1655210/bq4050-bq4050-during-data-logging-for-the-bq4050-log-status-displays-an-error

产品编号: BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: EV2400

你(们)好

对于 2S1P 电池包 在充电和放电数据记录期间、Log Status 中指示错误。 我在所附文件中以红色突出显示了相关部分。 请帮助分析 cause.log 的根状态 error.xlsx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件。

    *由于 e2e 队列中存在大量问题、回复可能会延迟

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志状态 error.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuang、

    在读取期间、主机可能 由于 噪声而收到 NACK、或器件未准备好响应。 您是否具有用于捕获此错误的逻辑分析仪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有任何推荐的修复方法?我们没有可用的逻辑分析仪、因为我们的所有数据都是通过 EV2400 数据记录来记录的。 客户担心这种现象会干扰未来的主机通信。 此问题是否会导致主机通信故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuang、

    EV2400 不是量产工具、因此它可能不时无法通过通信。 在进行测试时、您还需要一个没有噪音的环境。 我不一定会看到布局有任何问题。 我看到他们的通信线路具有 ESD 二极管和串联电阻。 请记住、如果主机本身没有类似的串联电阻、串联电阻可能会影响通信

    只要主机没有连续发出大量请求、BQ40Z50 就应进行响应。