Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, LM5069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS2492
主题中讨论的其他器件: LM5069
尊敬的 TI 支持团队:
我们正在考虑使用 TPS2492 进行新设计、我想在论坛帖子的基础上提出一个后续问题: TPS2492:意外过压锁定 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
在禁用过压保护(因此内部 OV 抗尖峰脉冲时钟不会激活)的设计中、低于您提到的最小 1.5nF 的 C_T 值是否存在任何问题? 我们想实现低至 300 pF 的设计。
与此相关的是、是否正在运行任何其他利用计时电容器的抗尖峰脉冲时钟?
提前感谢您、
Konstantin