Other Parts Discussed in Thread: UC1842A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: UC1842A
您好、
UC1842A 数据表和应用文献称计时电阻器不应低于 5k。 但是、这意味着我们的最小死区时间太短。 我们可以改用 2K7 吗?
我们希望对时序分量使用 2k7/6n8。
我们将在 78kHz 下执行 550W 升压 SMPS、26vin 至 90vout。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
您的目标是设置最短死区时间以便您可以设置最大占空比吗? 如果是、您可以参考图 6-5:

此图显示、 当 RT 值为 5k 或更大时、可以设置的最低最大占空比约为 90%。 但是、此图形未指定使用的 CT 值。
我建议 将电容值从 6.8nF 降低、并将电阻增加到 5k 以上、以实现相同的目标开关频率。 然后测量 RT/CT 引脚并相应地调整这些值、以 观察是否实现所需的关断时间/导通时间(占空比)比:

谢谢、
John