This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:禁用有源 EMI 滤波器和软启动

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1658192/lm5149-disabling-active-emi-filter-and-soft-start

器件型号: LM5149
主题: LM5148 中讨论的其他器件

您好、

我的客户有以下问题。  您能给我答案吗?

  1. 如果 AFEVDDA 打开、会发生什么情况?  仅禁用了有源 EMI 滤波器?
  2. 用户如何禁用软启动?

此致、Taki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 请参阅 CNFG 详细说明以了解如何禁用 AEF。

    2) 软启动是一个必需特性、因为这有助于避免在启动时输入源过载。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 当通过将 CNFG 引脚拉至 0.8V 以下来禁用 AEF 时、AFEVDDA 的引脚配置应该是什么?  它应该打开吗?  

    2) 理解。

    此致、Taki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 更好地保持电源配置、以便在需要时使用 AEF。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 如果用户未将 AFEVDDA 引脚连接到电源、则应禁用 AEF?  其中、假设用户不使用 AEF。    

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taki-san、

    如果不需要 AEF、请使用 LM5148 控制器。

    --

    Tim