Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, TPSM33625
器件型号: TPSM33625
主题中讨论的其他器件: BQ25750、
您好、
我正在 BQ25750 部分中最终确定将器件型号“ TPSM33625“用作降压转换器、以将其用作 DRV_SUP。 输入范围为 11V 至 26V、将输出电压设计为 10V、最大电流设计为 1A。(实际电流要小得多,但希望在第一个版本中提供 1A 的选项)。
Fsw= 1.5MHz。
表 8.6 显示了 7V 时可能的最大输出、但它认为输出电流为 2.5A。 完全相同
您是否有 1A 电流情况下的类似数据?
我可以考虑将 TPSM33625 用于上述应用吗?
谢谢、
Raghavendra