This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:与 TUSB1064 的 USB 3.x 通信 TUSB1046 未正常工作

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1655830/tusb1064-usb-3-x-communication-tusb1046-with-tusb1064-is-not-working

器件型号: TUSB1064
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

请参阅随附的文件 USB_3.x_Communication_TUSB1064_1046.png。

我们有一个具有 USB 3.x 记忆棒接口的监视器 (Monitor.pdf)、该接口通过 USB Type-C 电缆(显示为黑色)通过 HD3SS3220 和 TUSB1064 与使用 TUSB1046 的变送器板 (transmit board.pdf) 进行通信 。

问题描述:

  • 当监护仪直接连接到笔记本电脑时(即,使用显示器与笔记本电脑之间的黄色电缆)、USB 3.x 棒工作正常、包括超高速操作、传输速率通常约为 40 MB/秒
  • 但是、如图所示连接显示器时、只能检测到 USB 2.0 记忆棒。 无法识别 USB 3.x 条。
  • 有趣的是、如果黑色 USB Type-C 电缆替换为 USB 2.0 电缆、则 USB 记忆棒会被检测到并正常工作、但当然具有 USB 2.0 速度。

随附原理图 Monitor.pdf、transmit board.pdf 和 Test Board.pdf 以供参考。

您能帮助我们了解为什么 USB 3.x 棒只能在显示器直接连接到笔记本电脑时工作吗? transmit board.pdf 中的原理图有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“679446“ url=“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1655830/tusb1064-usb-3-x-communication-tusb1046-with-tusb1064-is-not-working
    • 当监护仪直接连接到笔记本电脑时(即,使用显示器与笔记本电脑之间的黄色电缆)、USB 3.x 棒工作正常、包括超高速操作、传输速率通常约为 40 MB/秒
    • 但是、如图所示连接显示器时、只能检测到 USB 2.0 记忆棒。 无法识别 USB 3.x 条。
    • 有趣的是、如果黑色 USB Type-C 电缆替换为 USB 2.0 电缆、则 USB 记忆棒会被检测到并正常工作、但当然具有 USB 2.0 速度。
    [/报价]

    USB 2.0 和 USB 3.x 具有完全独立的物理连接。 系统很可能尝试执行 USB 3.x 枚举、失败、然后默认返回 USB 2.0。 使用 USB 2.0 电缆时、不会通过电缆传输 USB 3.x 信号、因此系统默认使用 USB 2.0、这可以正常工作。  

    如果我们看到显示器和笔记本电脑按预期运行、就像您说的、原因很可能是发射板/测试板。

    我将首先对发送板进行原理图审阅。

    同时、您能否提供一些有关发射/测试板布局的信息?

    1) 发送+测试板添加到信号路径的布线长度是多少? PCB 中有多少层? 所有 SS 布线的下面是否都有实心接地位置作为返回路径?

    2) 您是否可以估算笔记本电脑 USB Type-C 输出到 TUSB1046 输入的总损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    1) 我附上了发送器和测试板的布局,包括 USB 3.x 布线的长度。

    两个电路板均为 4 层设计、具有以下堆叠:

    • 第 1 层:信号(红色)
    • 第 2 层:GND(绿色)
    • 第 3 层:电源/信号(棕色)
    • 第 4 层:信号(蓝色)


    2) 您所指的损失是什么?

    我们使用 50cm 电缆连接笔记本电脑和测试板/发送器。 在发射器和显示器之间、我们通常使用 2m 电缆。 但是、在该连接上使用 50cm 电缆时也会出现该问题。

    在一次使用 50cm 电缆(显示器和传输之间)进行的测试中、我简要观察到 USB 3.x 闪存驱动器在很短的时间内被检测到。 但是、我无法重现这种行为。 目前、只有 USB 2.0 设备能够可靠地识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我查看了原理图、没有看到会影响 USB 枚举的主要问题。

    在使用 50cm 电缆进行一次测试(显示器和传输之间)期间、我短暂地观察到 USB 3.x 闪存驱动器在很短的时间内被检测到。

    原理图连接看起来正常、USB 3.x 会短暂枚举、这两者都表明这可能是信号均衡问题。

    我看到、TUSB1046 上的所有 EQ 引脚都被拉至最低值:

    这可能导致信号补偿不足。 以下是我建议正确调优 EQ 的步骤:

    1) 在 TUSB1046 USB Type-C 连接器输出端测量 TX 眼图。 您是否拥有执行此操作的设备?

    2) 增加 SSEQ0/1 单元的值,我们可以看到近端和远端眼图的传递。 这将确保来自发送板的数据得到适当补偿。

    3) 由于 USB 是一个双向接口,我们现在必须调整 EQ 的相反方向。 这是通过 RX JTOL 测试完成的。 我们仍将调整 TUSB1046 的值并在传输板上的 USB Type-C 连接器处进行测试。

    我们将递增 EQ0/1 设置、直到看到不存在位错误。

    在通过 TX 和 RX 测试后、我们将获得适当的均衡化电路板。  

    4) 如果无法访问此测试所需的设备、则需要调整 EQ、而无需获得眼图的电气反馈和位错误。 这将是更难做到的。

    我建议每 4 次 EQ 设置进行一次测试、因此只需要更新 SSTX1 和 EQ1。 这会将总 EQ 组合测试降低至 16、同时电路板覆盖 TUSB1046 的补偿范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们将通过 EQ 进行检查。

    另一个问题:我们使用连接到 USB 记忆棒端口的 JT-TC66C 工具(参见下图)来验证配置了哪种 USB Type-C 标准/电流模式。

    尽管 HD3SS3220RNHT 的引脚 3(电流模式)保持悬空、但该工具报告 1.5A。 根据数据表、该引脚具有一个内部下拉电阻器、因此应处于低电平状态、并指示 0.9A 而不是 1.5A。

    您知道为什么会出现这种情况吗?







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否验证此工具在另一个 USB Type-C 端口上是否按预期工作?

    如果可能、您可以在器件连接时共享 CC 波形吗? 这将显示 CC 引脚的共模电压、这将有助于我们确认端口的电流能力。

    我在原理图上看到、有一个填充 500K 电阻器的选项、但标记为 NC。 您是否已确认未组装 R87? 有时、PCB 制造商可能会组装标记为 NC 的元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。