Other Parts Discussed in Thread: UCD91320, UCD90320
器件型号: UCD91320
Thread 中讨论的其他器件: UCD90320
UCD91320 的电源电流是多少?
在数据表和产品页面中、可以使用以下信息:
IQ:10mA
IDDERASE:10mA
IDDPGM:10mA
I (ADC):1.5mA
什么是 GPIO 引脚的 IOH、IOL?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Karthik:
这取决于应用。 不过、我想说的是、典型值与 UCD90320 大致相同。 例如、我在地址引脚之外没有任何跳线的情况下对 EVM 进行了基准测试、使用内部 VREF 在 3.6V 电压下运行、并运行简单的时序控制和监控配置、该器件的电流消耗约为 13mA。 关于提到 IOH 和 IOL、您能告诉我您在哪里找到这些价值观吗?
此致、
Diego Abad