This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:技术问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1657274/tps25751-technical-questions

器件型号: TPS25751

尊敬的团队:

 

您可以帮助检查以下问题吗?

  1. 该器件是否支持 USB 2.0 OTG 和 PD3.0?
  2. 如何在器件中设置 USB2.0 OTG (ID PIN)? 可以使用任何 GPIO? 它是否需要 EEPROM?

 

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该器件是否支持 USB 2.0 OTG 和 PD3.0?

    编号  该器件支持 USBC PD、但不支持 USB 2.0 OTG。  Type-C 支持中建立了数据角色、PD 支持交换数据角色的能力。  

    如何在器件中设置 USB2.0 OTG (ID PIN)? 可以使用任何 GPIO? 它是否需要 EEPROM?

    这不受支持。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的评论。 另一个问题想得到您的意见。

    问题: 电池电量耗尽启动(VIN_3V3 = 0 且电池电量耗尽标志)
    我们当前的系统电源需要外部输入或内部电池。 在这种情况下、您是否建议将 ADCINx 设置为“NegotiateHighVoltage“? (注意:我们的设计中不使用 EEPROM。)

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在这种情况下、是否建议将 ADCINx 设置为“NegotiateHighVoltage“? (注意:我们的设计中未使用 EEPROM。)

    编号  我们不建议使用 NegotiateHighVoltage 设置(请注意,在更新中已删除此设置) 。

    如果您选择使用此设置、我强烈建议您执行以下操作:

    (1) 在 MCU 将 PD 控制器从电池死 (negotiateHighVoltage) 切换到能够提供电源 (OTG) 时、产生明确的系统要求

      (a) 当 补丁加载 完成后 、VBUS 将被移除、并且系统必须有足够的电源从内部电源 (VIN3V3) 而不是从 VBUS 引导、否则您只需返回到电池死状态 NegotiateHighVoltage 状态。

    (2) 一旦系统有足够的功率,您可以使用 GO2P 或 GAID 的过程。

      (a) GO2P ->等待中断准备好补丁->使用 PBM 加载映像->清除 DBF、然后再成为源

       (b) GAID -> 等待中断准备好补丁->使用 PBM 加载映像->清除 DBF、然后再成为源

     TPS25751:不使用 EEPROM 时 POR 后的协商方法 

     TPS25751:TPS25751 从 NegotiateHighVoltage 启动 

    (3) 使用 EVM 进行测试、以确保其满足您的系统级要求。

    此致、

    Chris