Other Parts Discussed in Thread: TPS25730A, TPS25730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS25730A
主题中讨论的其他器件: TPS25730
您好;
使用此器件、TPS25730A
如果它请求 5V 电压、并且 PSU 协商并确认发送 5V 电压...但存在故障且实际发送 20V 电压、TPS25730A 是否 会检测到这一点、或者是否需要额外的电路?
谢谢
-Jon