This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:GPCRB 报告

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, BQ34Z100-R2, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1653479/bq34z100-r2-gpcrb-report

部件号: BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: GPCRB 、GPCCHEM 、BQSTUDIO、BQ34Z100-G1 、BQ34Z100EVM

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们使用 GPCRB 工具来补偿 BQ34Z100-R2 的低温特性。

因此、我们将以下四个文件发送到 GPCRB 工具。

config.txt

gg.csv

roomtemp.csv

lowtemp.csv

从 GPCRB 发出的结果如下:

GPCRB-report.zip 

我按照 Golden GG Maker 和 Resistance Temperature Compensation Optimizer 的说明操作、收到了与示例报告相同的结果、但未附加“chemdat12“和“gg_out.csv“文件。  

-- 4.1 示例报告  

image.png

特别是、如果没有 chemdat12、则无法运行用户指南第 8 页第 4 节“数据提交“中所述的 ChemID 程序。  

该电子邮件包含以下错误消息、但 ChemID 设置为 GPCCHEM 在室温下报告的正确 ChemID、并且自导出 gg 文件以来未被修改。计算引擎报告了以下错误:

错误:在 GG 文件中找不到 Terminate Voltage 或 Term Voltage。 k 潜水员不确定。 确保 gg.csv 文件未损坏
错误:观察到室温负电阻 R=–0.000895545062019996 通常是由错误的化学 ID 选择引起的

e2e.ti.com/.../2844.GPCRB.zip

您能否指出我们程序中的任何错误?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件。

    *由于 e2e 队列中存在大量问题、回复可能会延迟

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们已收到回复有延迟的报告;是否计划有任何更新?

    我们已经附加了.log 和.gg 文件。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahi、

    很抱歉延迟回复、我们将在时间允许的情况下处理队列中的每个问题。  

    似乎根本问题是.gg 文件、图中突出显示的内容展示了该文件的异常结构。 请尝试使用该软件的最新版本从 bqstuido 导出.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们使用的是版本: 1.3.128 build1 的 bqStudio。

    使用 BQ34Z100-G1 时、.gg 文件不会出现此问题、但使用 BQ34Z100-R2 时、.gg 文件中的行会错位。

    我已经安装了它、但由于我手头没有 BQ34Z100EVM、我将很快尝试。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 bqStudio 更新到最新版本 (1.3.130) 并导出了 BQ34Z100-R2 的.gg.csv 文件、但未对齐行的问题未得到解决。

    e2e.ti.com/.../bq34z100R2_5F00_Default.gg.csv

    BQ34Z100-G1 并未出现线路错位问题、因此我相信这是 BQ34Z100-R2 特有的问题。

    您似乎需要手动修改.gg.csv 文件、以便将 GPCRB 工具与 BQ34Z100-R2 配合使用。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahi、  

    在“bq34z100R2_Default.gg.csv“文件上、您提供的.gg 文件看起来确实正确。 我会再次尝试使用 GPCRB 工具。

    谢谢您、
    Alan