This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:手工焊接条件

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1664346/lmr51610-hand-soldering-conditions

器件型号: LMR51610

大家好!


我们的客户想知道器件/封装是否能够承受用 345°C±25°C 处的焊铁进行手工焊接(每条引线 3 秒)。

这种条件对于封装是否可以接受? 如果有任何推荐或最高手工焊接条件、您能否提供这些条件?

 

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    让我与产品工程师核实,并尽快回复您。

    此致、

    源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    根据产品工程师的意见、260C 焊铁头温度和 3 秒应正常、并确保风险最小。

    此致、

    源