This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:TUSB564 相关问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1664127/tusb564-tusb564-related-issues

器件型号: TUSB564
Thread 中讨论的其他器件: TUSB1064

您好:

按此方式设置 TUSB564 后、PC 在插入时无法识别显示器是否正常?

 

1|console:/sys/class/typec/port0-partner # i2cdump -yf 2 0x0F

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef   

00:54 55 53 42 31 30 36 34 01 00 16 00 00 00 00  TUSB1064?

10:ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   

20:FF 0f 04 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  °C

30:01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  …

40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   

50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   

60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   

70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   

80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   

90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   

A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   

b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   

C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   

d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   

E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   

F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   

 

TUSB564 的原理图如下所示:

image_1784033361242.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 DP 枚举、主要有三个步骤:

    1) HPD 检测、DP 接收端会将此信号发送到 DP 发送端。 确保 HPD 能够传输到 DP SRK

    2) AUX 通信。 这是传递主链路速度的位置。 确保 AUX 共模电压为 3V/0.3V、并且正在进行链路训练。

    看起来 AUX/SBU 连接是断开的、因此似乎这可能是墨水出现故障的地方:

    3) 确保主链路顺序正确。

    您能发送原理图的 pdf 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    电流寄存器配置如下、需要一个 USB 3.0+2 通道 DP 翻转。 现在、我们已将 HPD 拉至高电平、但 DP 仍然没有输出。

    130|console:/# i2cdump -FY 2 0xF

       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef

    00:54 55 53 42 31 30 36 34 01 00 01 00 00 00 00 TUSB1064?

    10:ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    20:FF 0f 04 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00°C

    30:01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…

    40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…

    50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…

    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…

    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…

    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…

    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…

    A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…

    b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…

    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…

    d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…

    原理图 PDF 文件如下所示:

    e2e.ti.com/.../OK3588_2D00_C2_2B00_SZKD406.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以在插入监护仪后探测 AUXp 和 AUXn 线路、并确认正在进行 AUX 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有用于捕获 AUX 日志的协议分析器?

    我目前正在查看原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AUX 似乎没有进行链路训练。  我是否可以根据原理图使用该寄存器来配置 DP 两个通道的输出时遇到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    查看原理图后、设计似乎缺少支持 DP 交替的 PD 控制器。 消耗量。  

    DP 备选 模式是 USB Type-C 的特定配置、USB Type-C 电缆 UFP 和 DFP 侧的 PD 控制器必须协商才能进入此模式。 PD 控制器将在 CC 引脚上协商此模式。

    目前、USB Type-C 连接器 P25 的 CC 引脚连接到 FUSB302MPX。 此器件看起来是一个不支持 DP 交替的 CC 控制器。 消耗量。 当前设计没有 DP 替代。 就能正常工作。  

    请参阅 TUSB564EVM、了解带有 PD 控制器的参考设计: https://www.ti.com/tool/TUSB564RNQEVM