This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:高侧驱动程序出现故障

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1658600/ucc21530-failed-driver-on-the-highside

器件型号: UCC21530
主题中讨论的其他器件: UCC28950

我遇到 UCC21530 驱动器在高侧发生故障的问题。 我目前正在使用自举电源提供电压、UCC28950 控制器驱动信号。 当我开始增加施加到全桥的电压时、在大约 60VDC 时、全桥中两个驱动器的高侧驱动器都会失效断开。 我仍测量器件上的钳位二极管、但似乎驱动器最初无法将栅极驱动为高电平、一段时间后、驱动器无法将栅极保持为低电平。  

附件是我正在处理的原理图。 观察驱动器的高侧和低侧的波形、我没有看到任何可能导致故障的瞬态。 如果向驱动器的高侧运行稳压电源、则没有出现故障。  

G12731-1B0.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:  

    当您说两个驱动器的高侧驱动器都失效断开时、您意味着什么? 高侧输出引脚是否会短接至 VDDx 或 VSSx?  

    您是否有此故障的波形? 您在最坏情况下的负载条件下拍摄的波形中捕获的波形是否相同? 如果没有可共享的波形、您能否在高总线电压条件下捕获以下波形?

    INA-GND、INB-GND、OUTA-VSSA、OUTB-VSSB(在一个图上)

    VDDA-VSSA、OUTA-VSSA、VDDB-VSSB、OUTB-VSSB(在另一个图上)  

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:

    这里是否需要任何额外的支持? 如果需要额外的支持、请重新打开此主题。

    此致、

    Amy