请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CSD16407Q5
TI 团队大家好、
我们 在设计中使用 CSD16507Q5、并考虑在封装顶部表面和散热器之间添加一个散热器。
我们想了解 散热器组装过程中封装的机械限制。
具体而言、请告知:
- 通过散热器触点在 CSD16507Q5 封装顶部施加压缩力是可以接受的吗?
- TI 是否提供有关 此封装或其他指南上允许的最大安装力/压力的任何指南?
- 是否有关于以下方面的任何建议预防措施:
- 电路板折弯
- 包装开裂
- 焊点应力
- 散热器夹紧力
- 此器件/封装类型是否有任何应用手册或机械安装指南?
我们需要关注的是、在组装或长期使用过程中、确保良好的热接触、而不会导致封装或焊点损坏。
请提供任何指导。
此致、
William Gao