This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25690:关于最大输出 SYS 电流。

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1667207/bq25690-regarding-the-maximum-output-sys-current

器件型号: BQ25690

您好的团队、

最大 SYS 输出电流是多少?
在之前的回复中、该值规定为 3A、但 EVM 文档将其描述为 3.3A。
 
 
根据最大充电电流、我认为应该为 3.3A。 哪个值正确?
此外、该电流限值是否由内部 MOSFET 的限制决定?
 
此致、
Ryu。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    则是 3.3A。

    此致、

    Jeff