This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:降压模式不工作

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34936, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066379/lm34936-buck-mode-is-not-working

部件号:LM34936
“线程: LM5118”中讨论的其它部件

您好,

我目前正在与 LM34936合作。 我们希望输入电压在9至19V 之间变化,以输出18V。 最大输出电流为2A。
我们将工作台 TI 电源设计师提出的原理图作为起点。 然后,我们根据数据表对每个组件的值进行验证和重新计算后,对每个组件的值进行了微调:

TI 工具建议与 VISNS 引脚串联使用2k 电阻,但由于我们的应用具有最大19V 的输入电压,因此我们放置了0欧姆;
我们使用10µH Ω 电感器而不是3.3µH Ω,因为我们将主要处于降压模式;
-Rsense 值为20毫欧姆,而不是15米;
-斜坡已增加至200皮法,而不是150皮法;
——根据我们的重新计算,CC2的增幅高达172 pF,而不是82 pF
根据我们的重新计算,RC1已减少到12k,而不是15K;

主要问题是  LM 不在降压模式下工作, 当输入电压超过16.9 V 时,LM 无法启动

Cboot1和2已增加到200nF,但没有任何结果。 我们还与 Rcc1,CC1和 CC2一起使用,但进展甚微(增加输入电压启动范围高达16.9V,而最初为16.3V)

根据我们的调查,LM 似乎在16V (而不是18V)左右切换到降压/升压混合模式。

您可以在 此处找到该工具生成的原理图

请帮帮我。

提前感谢您,

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您对我们的设备感兴趣。 假期需要更多时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    我只是尝试访问原理图,但链接不能按预期工作。

    请检查一下。

    您还可以再次总结哪些设置有效以及哪些设置失败。 我不确定我是否完全了解到了这一点。

    谢谢,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="506389" url="~ë/support/power -management/f/power -management-forum/1066379/lm349366-buck-mode-is -not -working"]主要问题是  LM 不在降压模式下工作, 当输入电压超过16.9 V 时无法提升[/]

    在等待您的回答时,我命令 LM3936的评估委员会在我的评估板上复制该评估板。 我还使用快速启动计算器来校正薪酬网络

    它在评估板上工作,但不在我的上工作。

    我再次尝试加入原理图。

    我不知道如何正确上传我的示意图... 这张照片足够了吗?
    我还有布局图

    如果这有帮助,我可能还会进行一些 MOSFET 测量。

    请提前感谢

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    您能否探测到以下信号是否良好以及是否发生故障:

    -SW1和 SW2

    - LDRV1,LDRV2,HDRV1,HDRV2

    - SW11,SW2,HDRV1,HDRV2

    —CS 和 SS 输入

    也许您也可以共享所有图层的布局-如果您希望附加布局-只需压缩所有文件,然后将 zip 文件拖放到消息字段中。

    谢谢,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在主板上做了一些修改,主要是强化10欧姆电阻的接地线路,并提高了回电电阻精度。 现在工作得更好:我的 Vout =18V,Vin =8V 到19,正如预期的那样。

    但是,问题仍然存在:如果我用 Vin =18V 启动主板,电脑控制器将不会输出所需的电压。 我必须将 VIN 降低至约12伏才能接合调节。 之后,它可以正常工作。

    我还探测 到了所需的信号(很抱歉图片之间的时间尺度差)

    -在增压模式下:
    黄色=左侧图片为 HDRV1,右侧图片为 HDRV2
    绿色=左侧 LDRV1,右侧 LDRV2
    蓝色=左侧 SW1,右侧 SW2
    粉红色=输出



    CS 和 SS:

    在“降压”模式下,如果它不工作:

    黄色=左侧图片为 HDRV1,右侧图片为 HDRV2
    绿色=  左侧 LDRV1,右侧 LDRV2
    蓝色=左侧 SW1,右侧 SW2
    粉红色=输出


    CS 和 SS:


    请参阅随附的细菌文件以及主板的原理图和布局。 设计是使用 Eagle 完成的。

    e2e.ti.com/.../LM34936.zip


    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    作为快速检查,您可以增加 CSS (SS 上的电容器(软启动引脚)),并检查这是否可以解决其余问题。

    (例如,在启动时间为16毫秒的情况下,尝试100nF。)

    由于 SS 引脚保持低电压(我认为触发了电流限制),在这种情况下,您还应该看到 CS 上的电压峰值高于的电流限制电压水平  

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉耽误你的时间,我还有其他问题要处理。

    不幸的是,软启动电容器增加 未能解决问题...

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    好的,让我们回到测量。

    不幸的是,由于我的指示不够准确,你需要重做一些事情。

    测量时,一起探测每条线路中的信号。

    所有这些测量值的范围时间标度保持一致(1us/div)。

    测量 CS 和 SS 的信号电平非常小(100mV),请使用适合该情况的水平缩放(例如 50mV/div)

    您对 CS 和 SS 的测量显示振铃非常高。 这是探头接地(大接地回路)的最恰当方式。 这可以通过 SO 调用注嘴料筒测量(例如,在第2.2章: 优化内部补偿直流-直流转换器的瞬态响应(修订版)中所示)得到极大改善 b))

    因此,请测量以下信号组合:

    -SW1和 SW2

    - LDRV1,LDRV2,HDRV1,HDRV2

    - SW11,SW2,HDRV1,HDRV2

    —CS 和 SS 输入

    谢谢,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

     

    过去20天,我没有看到此线程的更新。

    也许您可以在这段时间内解决这个问题,在这种情况下,按下“解决”按钮会很好。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,

     

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉耽误你的时间。 我终于切换到了另一个芯片 LM5118,现在一切都很顺利。
    无论如何感谢你能抽出时间。

    此致,

    阿瑟