This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:中的软启动问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065989/ucc28019-soft-start-issue-in

部件号:UCC28019
“Thread: TestUCC28180 (线程:测试,UCC28180)”中讨论的其它部件

180V 软启动

通道2 (粉红色)为 Vcomp

UCC28019 PFC 电路的测试条件

输入电压= 180V

直流总线电压= 390V

无负载

VIN (引脚4)连接到3.3V (电路如上所示)

 

 

在这种情况下,Vcomp 在软启动过程中几乎与预期一样。 但是,软启动后会出现周期性的峰值,这一点是不能理解的。 Vcomp 未展开视图的刻度为500mV/div。

电路工作正常,但软启动时的电流高(峰值电流- 22.5A)

230V 软启动

通道2 (粉红色)为 Vcomp

UCC28019 PFC 电路的测试条件

输入电压= 230V

直流总线电压= 390V

无负载

VIN (引脚4)连接到3.3V (电路如上所示)

在这种情况下,Vcomp 的上升速度似乎更快,电流也很高(峰值电流- 15A)

 在第一个周期中。 软启动后,电流反复出现峰值。  Vcomp 信号有峰值。 Vcomp 的刻度为1V/div。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您的波形和原理图似乎没有附在帖子上。  请再次尝试包括这些内容。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最初设计的是28180。 由于可用性,我们正在向28109过渡。 28019用作浇口,Vins 引脚已修补到固定值,其他组件也会发生变化。

    下面介绍了与 UCC28180的原理图。

    e2e.ti.com/.../8867.UCC28180.pdf

    下图显示了28019的更新原理图。

    e2e.ti.com/.../ucc28019.pdf

    此致

    松达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    180 V 时软启动

    通道2 (粉红色)为 Vcomp

    UCC28019 PFC 电路的测试条件

    输入电压= 180V

    直流总线电压= 390V

    无负载

    VIN (引脚4)连接到3.3V (电路如上所示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    230 V 软启动问题

    通道2 (粉红色)为 Vcomp

    UCC28019 PFC 电路的测试条件

    输入电压= 230V

    直流总线电压= 390V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,这里有一些需要解开的东西,但让我们从几个项目开始。

    了解需要考虑 UCC28180和 UCC28019之间的一些差异。

    UCC28180上的 ISENSE 增益为2.5倍,其中 UCC28019上的 ISENSE 增益仅为1.0倍。  您需要相应地调整 RSENSE。  您在 UCC28180上使用了6mΩ,对于 UCC28019,您至少应该将此值增加三倍,以向控制器提供相同的信号电平。

    —您 的 RFREQ 在 UCC28180设计上是51kΩ μ s,这将导致 FSW 大约40kHz。  我注意到您保持了固定频率 UCC28019 (65kHz)的电感器值不变。 所有其他条件都相同,电感器值应该已更改。

    ——尝试将 CICOMP 增加一倍或三倍。  也许 尝试1nF。

    一般而言,两部分的 COMP 阈值和增益系数不同,因此两者之间的启动行为会有所不同。

    另请注意 ,UCC28180上的 EDR  比 UCC28019更精确,这也会对启动行为产生影响。

    一些有助于进一步调试的问题:

    ——UCC28180设计是否在您设计模块以容纳 UCC28019之前启动并正常调节?

    设计 的功率级别是多少?

    ——仔细观察一些波形,我想知道 R40是否确实是24kΩ 或者它现在是否是一个不同的值?

    ——您能否 确认您提供的标注图解中的其余值?

    VSENSE 网络连接到哪里?  也许您可以提供更多显示 此网络的原理图 (以及 VDC_P 连接到的位置)。

    -设计最终是否能正常调节?  如果是,请在调节时提供关键信号的波形(和缩放)。

    如果您提供新的波形,为了便于阅读,请在梯度线上设置电压参考,将缩放时间间隔设置为十进制值,并标注所有波形。 这将非常有帮助!

    我期待听到你的回复。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线,

    我们更新了 UCC28019的实施。 所做的更改将在下面共享。

    e2e.ti.com/.../2465.ucc28019.pdf

    在这些变化后,初始电流降至可接受的水平,即18-20 A 左右,而不管输入电压如何。

    然而,我们偶尔也会遇到问题。 有时脉冲会重复,或立即出现或被中断并恢复。 我们不确定是哪种。 由于脉冲之间的间隙较低,因此切换频率非常高,电感器电流的值非常高。 这可能是导致先前报告的高电流的原因。

    您能告诉我们为什么会发生这种情况吗? 下面是几条显示脉冲的曲线。

    此致

    松达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷,还澄清了您提出的几个要点。

    该设计适用于 PMSM 机器的2 kW VFD。 负载是空调压缩机。

    UCC28180调节正确。

    Vsense 不会在任何地方领先。 我们一直保持该选项的开放状态,以通过固件决定直流电流,但并未使用该选项。 直流总线电容器连接到逆变器模块- ST。

    加载时,UCC28180和 UCC28019均可调节正常。 UCC28019问题仅在启动时出现。 我们在下面分享了 UCC28019实施的最新情况,只有一个问题有待解决。

    期待您对以下主题的回应。

    此致

    松达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sundar,大家好,我很高兴听到情况有所改善。

    在我看来,这似乎是当前循环中的一些不稳定。  如果您还可以在上述捕获中添加 ICOMP 和 VCOMP 信号,这将对我有所帮助。

    我看不到您对 UCC28180上的6mΩ Ω 输入感应电阻器进行了更改。  如果您回忆起,该值必须反映 UCC28019与 UCC28180 (1:2.5)的输入电流感应放大器的较低增益。  尝试将该值增加2倍,以查看伪脉冲是否不再出现。

    也许您已经这样做了,但如果没有,我建议您使用 UCC28019设计计算器: https://www.ti.com/tool/UCC28019-DESIGN-CALC。  此外,如果您 能在 此处上传,它将让我更好地了解您的全部设计参数。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线,

    我们将分流器增加到10 Mohms,并更新了有关补偿的更多数值。 这种组合在没有极高启动电流的情况下工作。

    非常感谢您对所做更改的反馈。

    还请告诉我们您希望我们在该配置上分享的曲线集。

    此致

    松达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sundar,

    Ray 将要离开办公室几个星期,因此我将在这个问题上为他接车。  我很高兴分流电阻的增加有助于解决高启动电流。  如 Ray 所述,控制器之间电流感应增益的差值为2.5:1,但从6mR 更改为10mR 仅为~1.7:1。

    即使这一数量的变化 也有很大帮助,这表明这是朝着缓解方向迈出的正确一步。  然而,我担心的是,将 R27提高到10mR 可能只会影响效率。  换言 之,由于组件和环境变化,在大批量生产中,它可能在几块板上工作正常,但在其他板上仍可能允许高电流脉冲。  

    我知道,将电阻提高到12mR 甚至2.5倍到15mR 会导致意外 的损失增加和效率降低。 我建议从您现有的10mR 开始,并逐渐将该值减少到6mR,以观察 异常高峰何时开始重复,以了解10mR 的余量。  请确保改变输入电压和环境温度, 以避免在转弯情况下出现任何性能问题。     
    如果10mR 能够在不同条件下保持对启动电流的控制,那么我希望我们可以考虑 解决这个问题,并结束这个线程。

    此致,
    乌尔里希  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sundar,

    自从我们上次通信以来已经过去了三周了,所以我想你的问题已经解决了。 如果没有,请随时打开一张新票。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乌尔里希·莱因没有回应而道歉。 我们用10莫姆分流器继续前进。 浪涌电流最小化到足以正常工作的程度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sundar,

    感谢您对解决方案的反馈。 那么,我将认为这条线程已经结束。  

    此致,
    乌尔里希