This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181-Q1:如果输入电压低于7.8伏,则调节将会松动

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066120/lm5118-q1-loosing-regulation-if-the-input-voltage-is-less-than-7-8v

部件号:LM5181-Q1

您好,

我们的申请要求如下:

输入电压范围:6V 至36V

输出电压:5V

负载电流:1.5A

背景:

我们正在其中一个项目中使用上述产品。 我们使用它的切换频率为~307kHz。 我们在307kHz 的 EMI/EMC 测试中失败,因此,我们通过改变 Rt 电阻器(剩余电路不变)以转换谐波,从而将频率转换为475kHz,从而避免限值线。

问题:

当我们将频率更改为475kHz 时,如果输入电压低于7.8V (设备引脚处的电压大约为6.8 V,1 V RPP 二极管降),则会失去调节。

观察:

即使高压侧开关的占空比达到80%,它也不会从降压模式过渡到降压增压模式(低压侧开关的门脉冲不存在)。

设计中使用的主要组件:

电感器:10uH

感应电阻器:20m Ω

补偿电路:补偿电路:56.2k,Czero:22nF,单极:220pF

Cramp:242 pF

输出盖:~150uF

请您检查并告知我们解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您对我们的设备感兴趣。 假期需要更多时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁纳,你好  

    感谢您的耐心等待。 首先,我建议您使用 Excel 计算器 https://www.ti.com/lit/zip/snvu065双倍检查所有组件 。 请与我们分享此电路的原理图以及开关节点,输出和 CS 引脚的范围图。  

    此致,
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,阿鲁纳

    我已经有18年没有听到您的声音,所以我假设您能够解决您的问题。 如果不是这种情况,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并以更多信息回复此主题。 如果此线程锁定,请单击“询问相关问题”按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致,

     斯特凡