This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288无通信且输出错误。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS55288EVM-045, TPS552882, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066745/tps55288-tps55288-no-communication-and-wrong-output

部件号:TPS55288
“线程:”, “测试”, “TPS65982”中讨论的其它部件

您好,

我在 主板上使用 TPS55288QRPMRQ1部件,但没有任何进展或解决方案,无法使其正常工作。 我已经确定这是 I2C 版本。  它在设计相同的不同主板上具有相同的行为。 其设计用途是作为升压转换器工作,电压为5V,输出为20V。 下面是我们如何连接 TPS55288的示意图。 设计错误的一件事是 Vout 和 Rsesne (R194)之间的电容器接地,但这不应影响输出,因为负载极少或无负载。

它不会通过 I2C 与 PIC 微控制器通信。 此 PIC 能够与具有 I2C 的主板上的其他 TI 芯片通信,没有任何问题。 它不会与任何其他芯片共享 I2C 线路,因此不应与其他任何芯片发生冲突。 SDA 和 SCL 线路均使用1.5k 欧姆电阻器向上拉至3V3。 在示波器上,两条线路都被拉起,并且正在发送正确的地址0x74。 地址在模式引脚上设置为0欧姆。

TPS55288也输出了在1.6V 时测得的错误电压。 这可能是由于4小时寄存器默认为0,该寄存器使用内部电阻器分配器,但我们希望使用外部分配器。 我们尝试拆除外部电阻偏差 R196和 R 200并浮动 FB/INT 引脚。 这导致新输出电压读数为3V,但我们仍无法与设备通信。

我还尝试将输出电压从5V 增加到20V,这对 TPS55288的输出没有影响。 我不知道在这一点上还有什么要尝试的。

如果我们做了一些错误的事情,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    您能否共享应用的 Vin 范围,Vout,最大负载电流信息?

    我已经检查了随附的示意图,下面是一些会影响设备正常工作的发现:

    1,EN/UVLO 引脚直接连接到 VIN。 EN/UVLO 引脚绝对最大电压额定值为20V,请确保 VIN 电压不超过20V,否则设备将损坏。

    2.必须且需要有足够的输入电容器从 VIN 到 GND,以及足够的输出电容器从 Vout 到 GND。 对于高切换频率直流/直流转换器,输入电容器和输出电容器将对设备正常工作产生重要影响。 我建议您遵循 TPS55288EVM-045原理图设计,并放置足够的输入盖和输出盖。

    补偿:补偿网络需要根据 Vin,Vout,Iout,外部电感器和输出电容器仔细设计。 如果没有正确的补偿网络,输出电压将会振荡甚至关闭。

    4. Ilim:建议按照数据表电感器平均电流限制等式选择合适的电阻值。

    5.布局:根据我们的经验,50-70%的故障案例与布局有关。 需要遵循 TI.com 上的 TI 数据表和 TPS55288布局指南应用说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zack,

    感谢您的回复。

    我们的主要关注点是无法通过 I2C 与芯片进行通信。 在我们目前的情况下,我认为它至少应该能够做到这一点。

    该芯片是否需要编程才能正确输出所需的电压?  

    我们的输入电压主要为5V。 在一个主板上,我们尝试将 输入电压升至接近20V,但它没有解决任何问题。 每块板的行为都是一样的。

    预期输出为20V,负载高达3A。

    1.我们在数据表中看到 EN/UVLO 引脚的最大额定值为20V,并且没有超过它。

    2.数据表要求输入时,我们有4个10uF 大写字母。 我们可以尝试增加更多电容,因为 EVM 显示其输入上有89uF。 我们缺少输出电容器。 输出盖不应影响设备开启。

    3.我们将研究薪酬网络。

    4.看来电阻值适合电感器。

    5.我们将研究布局,看看是否有任何问题突出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    您可以首先检查 TPS55288 VCC 引脚电压。 Vin 和 EN 存在后,VCC 电压应在一定电压下调节。 例如,一旦输入电压>5.2V,输入电压=5.2V。  

    如果存在 VCC,请检查 SCL,SDA 是否正确发送至 TPS55288。 检查 I2C 从地址74H。 要让 TPS55288开始切换,您需要设置模式寄存器位7 (OE)值=1。

    如果 VCC 正确且 I2C 信号正确,请探测 SW1并尝试捕捉是否有任何切换波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zack,

    我将 Vin 设定为5.3V,Vin 与 EN 绑定,EN 也相当于5.3V。 VCC 测量值为5.16V。  

    我记录了 I2C 输出,该输出显示0x74正被正确发送为写入,但  TPS55288不会发送确认信号。  在最后一个时钟周期中,TPS55288应保持 SDA 低电平。  由于 TPS55288未确认, 我的 I2C 程序将不会继续发送数据来编程模式寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    您是否尝试用新 IC 更换过 IC,但结果仍然相同?

    另一项测试是通过修改模式电阻将 TPS55288从地址更改为75H,然后重试。

    您还可以共享布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未更换 IC,但由于我的所有主板的工作方式都相同,我认为更换一个主板上的一个 IC 将解决此问题。 我们希望获得一个 EVM 板来了解该芯片 应该如何运行,但所有组件现在都已售出。

    我们将模式电阻器更改为15kohm (根据数据表应为14.3k),以将 i2c 地址设置为75H,但仍未从 TPS55288接收 ACK。 这可能是由于错误的电阻值造成的,但鉴于它无法与74 H 地址的正确0欧姆模式电阻器通信,我也不惊讶于这也不起作用。

    就布局而言,我尝试准备所有图层,以便向您展示一些有用的信息,但缺少太多细节,无法对此有所了解。 该板的填充密度非常高。

    我不知道我们是否收到了一批坏的 TPS55288s,但其他方面似乎没有什么值得挑剔的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    如您所述,如果您已确认 IC 为 I2C 版本,而不是 TPS552882 (非 I2C 版本),那么看到这些行为是非常奇怪的。

    您是否尝试读取了内部寄存器值? 向 IC 写入值似乎有问题,但我也想确认读取一些值是否正常。

    请联系 TI FAE,以便 FAE 可以为您申请一个免费的 EVM 进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack,我已写入转储的当前 I2C 代码读取所有寄存器,但由于 TPS55288未确认,它在地址上挂起。 我将就我遇到的其他芯片 TPS65982的一些问题发表一篇文章,并将在那里包括我的寄存器转储。 它使用的代码与我尝试从 TPS55288读取时使用的代码相同, 唯一的区别是 地址以及 SDA 和 SCL 行。

    感谢您的帮助,我已与 TI FAE 联系,了解他们是否可以向我发送 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    好的。 如果有任何更新,请随时通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zack,

    我相信我已获得样品计划的批准。 遗憾的是,EVM 板似乎 不是可以作为样例请求的组件。 至少当我搜索芯片时,搜索中只显示单个芯片,而不显示 EVM。 除此之外,所有芯片都已缺货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    TI FAE 应该能够为您提供一个 EVM。 您是否联系过他们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我第一次试图联系他们时,被告知要申请样片计划。 我刚刚再次与我联系,我认为 FAE 将很快与我联系,看看他们是否可以为我提供 EVM 板。 我会告诉你这是如何实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    好的。 请告诉我是否有任何进一步的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zack,

    我再次试图与 FAE 联系, 我认为已经取得了一些进展,因为上周我与之交谈的现场人员听起来很有希望。  帮助我创建案例的现场聊天人员似乎与当前处理案例的人员不同。 他们不知道我为什么要与 FAE 联系,尽管我 在现场聊天中已经解释过这一点。 这位新员工似乎没有访问聊天日志的权限,还是看不到? 尽管如此,上周我已订购 TPS55288EVM-045,希望我能尽快取得一些进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    好的。 期待听到好消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了该 EVM,并能够通过 I2C 对其进行编程并获得输出。 我仍然没有看到任何在我们的主板上突出的东西会阻止此芯片通信。 切勿在关闭时将此芯片置于设定的设置中,这一点很有意思。 我在数据表中没有看到任何关于它具有易失性内存的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    感谢您的更新。

    如果关闭芯片,所有内部寄存器都将保留为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有看到那部分,谢谢你指出这一点。  

    我能够让主板上的芯片正常工作。 SCL 和 SDA 被换用在零件的封装上。 很难找到,但在原理图上,即使原理图部件的标签正确,网络名称也被混合。  我们能够剪切迹线和交叉线以修复。 感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    很高兴听到这个消息。 如果还有其他问题,请告诉我们。 我要结束这个话题。