This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:无法模拟

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066666/tps56121-cannot-simulate

部件号:TPS56121

您好,

客户无法使用 TINA 库模拟电路,请参阅下面的详细信息。

我对 TPS56121有技术问题- TINA 的设计和仿真:
我是在采用 TPS56121的 WebBench 上设计的,并将设计导出到 TINA。 但我无法用 TINA 上的导出设计进行模拟。 是否有任何方法可以使用 TPS56121模拟 TINA?

e2e.ti.com/.../TPS56121.TSC

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    我们的美国团队将检查并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以模拟您提供的文件,没有错误。 您是否遇到任何错误?

    做出了以下更改

    转至分析> 选项  

    将整合顺序从1增加  

    我用了5个,但我没有遇到收敛问题

    谢谢你,
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    刚刚收到客户的回复,请参见下面的详细信息。

    ' VIN =12V,但无输出且未打开 vSwitch

    "

    此致,
    五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS56121-_2800_3_2900_.TSC

    我修改了文件。   我移除了反馈路径中的交流电源,为电感器和电感器添加了初始条件。并添加了一个软启动电容器。

    让模拟运行3到4 ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我看示意图时,一个大型电感器和电容器被注入交流电源。当我卸下部件时,模拟不起作用。

    似乎有必要这样做,不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试运行此文件 TPS56121 (3)。TSC 未经修改,它适用于我。   

    (3)文件是原始帖子中的文件,其中包含了我的1/11帖子中讨论的修改。   

    它是否模拟并产生结果

    如果没有,请让我们对您的模拟设置进行故障排除。  

    从此处 下载 TPS56121平均型号参考 https://www.ti.com/lit/tsc/slum280

    请勿更改模式中的任何内容,并 按照蓝色框中的说明进行操作。  

    它是否模拟,您能看到结果。

    从此处 下载 TPS56121启动参考设计 https://www.ti.com/lit/tsc/slum143

    请勿更改模型中的任何内容。  按照蓝色框中的说明进行操作。  

    它是否模拟并得出结果。

    对于频率响应和稳定性结果,请使用平均模型。

    对于启动和负载瞬态,启动参考设计模型和稳态参考设计  https://www.ti.com/lit/tsc/slum144

    如果模型模拟成功,请将零部件的值更改为您的值,然后重复模拟。