This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122EVM-1PH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065925/lm5122-lm5122-issue

部件号:LM5122
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我们购买了评估板 LM5122EVM-1PH 来检查输出信号和 MOSFET 栅极信号。 评估板似乎正常,输出峰值大约为200mVpp。

我们尝试使用安装在评估板上的组件(输入和输出电容器,补偿网络,MOSFET,感应电阻器,频率电阻器等)来更换主板上的几乎所有相关组件。结果,主板上的峰值大约为1.5Vpp, 使用我们的设计组件的行为几乎相同。 此问题的根源是什么? 我们试图解决的时间超过2个月。

感谢您的支持。

此致

安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼奥,

    感谢您对我们的设备感兴趣。

    什么是输入电压,输出电压和电流? 您能否分享您所做的改变?

    巴西德传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德传

    关于我们的主板,输入电压为5-24V,输出电流为24V,电流为0.5A。

    我们使用评估板来进行比较。

    关于评估板,我们安装在评估板上的组件包括:

    C1-C2-C3-C4

    R2-C24-R23-C25-R25-C26

    L1-Q2 - Q3 - R3-C15

    C5-C6-C7-C9-C10

    结果是,我们的船使用评估用的主要关键组件,24V 输出上有1.5Vpp 峰值,使用我们的设计组件时也是如此。 评估板在24V 输出上具有200mVpp 峰值。

    我们不知道问题的根源在哪里。

    我希望我们能尽快解决问题。

    此致

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,安东尼奥,

    能否告诉我测试结果包括输出波纹和开关信号。

    布·德传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德传

    我们在前面的讨论中分享了输出波纹和开关信号。 以下是链接:

    此致

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,安东尼奥,

    这似乎是高频噪音。 这可能与测试方法和电容器的位置有关。

    测试模式可参考链接:

    e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    此外,一般波纹测试是20Mhz 带宽,但我认为您没有限制,能否添加带宽限制?

    布·德传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德传

    我们将尝试使用建议的测试方法。

    我们没有应用20Mhz 带宽限制,我们可以应用它,但请考虑在相同的条件下(无带宽限制),评估板具有200mVpp 峰值。 我们的主板和评估主板之间的比较是在相同条件下使用相同的测量设置进行的。

    我们将尽快为您提供最新信息。

    巴西

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼奥

    期待您的更新。

    布·德传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德传

    我们应用了建议的设置测量方法,结果不变。

    我们也有同样的问题。

    巴西

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,安东尼奥,

    您的噪声频率看起来非常高,大约为150MHz,这对输出电容器的位置和测试位置非常敏感。

    您需要测量接近末端的输出电容器,输出电容器的电源回路需要尽可能小。

    同时检查输出电容器,为输出电容器选择一个较低的 ESR。

    布·德传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德传

    我们尝试了另一个实验。

    以前,我们使用评估板的组件更换了主板的主要组件:结果是没有任何变化,问题仍然存在。

    现在,我们将电路板的组件(设计)放在评估板上,通过冷静检查它是否是布局问题。 我们已经看到,输出波纹改善了很多,它大约是300mVpp,与评估板波纹相比较。

    因此,这似乎是一个布局问题。

    您是否知道该问题的根源是什么? 那么,您能看看我们的布局吗?

    巴西

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼奥,

    您能否分享您的布局?

    布·德传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德传

    以下是您可以在其中找到布局文档的链接:

    https://drive.google.com/file/d/16gbP5MkwPZ6C_X_yMH0lqfG2XRP87ckR

    1.您还可以找到有关电路部分片段的 JPG 文件

    2. 与您看到的不同之处在于,我们在原型上添加了一些输入和输出电容器。

    我们期待您对我们的布局提供反馈。

    巴西

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Antonio,

    我无法打开您的链接,  

    看起来它不符合 TI 政策,并被内部网络阻止。

    布·德传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德传

    我们如何向您发送文档? 我们可以给您发送私人信息吗?

    巴西

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Antonio,

    是的,您可以向我发送 私人消息。

    布·德传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德传

    如何向您发送私人消息?

    请告诉我。

    巴西

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Antonio,

    我将发送给您并关闭此帖子。

    布·德传