This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8553:声音噪声和 PWM 频率设置

Guru**** 2506475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066782/lp8553-audible-noise-and-pwm-frequency-setting

部件号:LP8553

您好 TI,

我最近听到了来自此设备的声音,PWM 频率设置显示了如何通过寄存器,PWM_RES 和 PWM_FREQ 进行配置,但这可以调整到最高19.2kHz。

请参阅 PWM 接口特性一节,它说明 PWM 频率范围为0.1kHz 至25kHz。

请问如何将 PWM 频率设置为22kHz 至25kHz 范围?

此外,请提供任何关于如何消除声音噪音的提示或建议。

谢谢你。

吉尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吉尔伯特

      寄存器可以设置的最高频率为19.2kHz,这是 PWM 输出频率。

      当您看到  PWM 频率范围从0.1kHz 到25kHz 时,它代表输入 PWM 频率。

      要获得声音,请不要确定您的应用和操作条件,包括 Vin,VLED,ILED 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吉尔伯特

      如果没有其他问题,我将结束这一主题。谢谢