This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:BQ25150:LS/LDO 输出在从电池第二部分接通电源时不工作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, TPS62802, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066327/bq25150-bq25150-ls-ldo-output-not-working-on-power-up-from-battery-part-ii

部件号:BQ25150
“线程”中讨论的其它部件: TPS62802BQ25155

继续讨论“ BQ25150:从电池部件接通电源时,LS/LDO 输出无法正常工作”

以下是 BAT,PMID,/MR 和 LS/LDO 线路的范围图片。 在数字唤醒保持 LS/LDO 低电压之前,它似乎使用 PMID 释放 FET 会使/MR 线路变得很高。  

当 PMID 驱动较早的释放 FET 的 LDO 时,该问题不存在,最可能是由于 BQ25150数字在/MR 释放前完全通电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为这是由于设备在 LDO 启动前进入低功耗模式所致。 插入电池后,如果/MR 针脚一直保持在低位直到通电完成,您还能看到这一点吗?

     由于设备不处于低功耗模式,在 VIN 或/LP 引脚处于高位时开启 LDO 非常有意义。  

    此致,

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “在进入低功耗模式之前,LS/LDO 输出将保持 EN_LS_LDO 位设置的状态。 "  

    至少在正常操作中,默认寄存器设置保持 LDO 处于活动状态。  如果/MR 引脚释放太早,重新格式设置是否会按启动顺序生效?

    在以前的版本中,我没有遇到这个问题。 我使用了外部稳压器(由 PMID 提供的 TPS62802)释放 FET 驱动/MR 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    寄存器设置通过 OTP 加载。但是,当/MR 提前达到高位时,它没有为 LDO 提供足够的启动时间并进入低功耗模式。

    是否可以延长/MR 的低持续时间并尝试从您身边的 Shipmode 唤醒?

    此致,

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种设计中,BQ25150在启动期间处于低功耗模式,并被/LP 或 VIN 唤醒,这是可以接受的折中方案,因为在通电后不会直接使用 LS/LDO。

    对于未来的设计,可能的解决方案可能是 N4400B 门的电阻隔板和/或 RC 延迟。 所需的延长时间是多少?是 PMID 的 LS/LDO 延迟(20毫秒)还是更短的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    PMID 的20毫秒延迟应该很好,可以为 LDO 提供额外的时间,使其完全通电。 另一种选择是了解 BQ25155,它是一款与引脚2引脚和固件兼容的设备,是一款启动速度更快的较新设备。   

    此致,  

    阿雷利斯·格雷罗