This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60131:并联限制

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067000/tps60131-limitations-of-paralleling

部件号:TPS60131

该数据表列出了两台 TPS6013x 器件的典型并联应用,以使总输出电流翻倍。 可以并行的设备数量是否有任何限制? 我需要将总输出电流增加三倍,并行三台设备是否安全? 是否需要考虑其他设计因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的耐心等待,由于最近的假期,一些回复被推迟。 请分享您系统中的输入电压和所需输出电流是多少? 我很期待你的回答。  

    此致,
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,EM,

    输入电压为3V3。 两台设备的并联似乎允许两台设备的全部电流(600 mA),因此我希望三台设备的电流达到900 mA,但我有兴趣知道如果不是这样,限制是什么。  

    祝你一切顺利,
    E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的反馈。 在这种情况下,并行连接这三个设备不应该是一个问题。  

    此致,

    EM