This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的升压 DCDC 转换器

Guru**** 2513175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, TPS61235P, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066509/recommended-boost-dcdc-converter

“线程”中讨论的其它部件:TPS61236PTPS61235PTPS61022

大家好,

我们正在寻找一款在所有负载条件下具有100 mVpp 或更低波纹噪音的产品,包括以下条件。


输入电压:2.9-4.3V
输出电压:5.1 V
输出电流:0-3A
无负载输入电流:50uA 或更低

请告诉我推荐的产品。

此致,
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata,您好!  

     

    BSR 团队仅支持降压转换器。 对于任何与升压转换器相关的查询,您必须选择不同的组织(BCS 团队)。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法赫恩,您好!

    感谢你的回复。

    此致,
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法赫恩,您好!

    打扰一下,我可以问你吗?
    我应该向 BCS 团队发布哪个论坛?
    或者,您能否向 BCS 团队介绍此帖子?

    此致,
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒吉您好,

    我正在将其转移到正确的组织[BMC] BMC-BCS。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,舒吉,

    请考虑 TPS61022,TPS61235P 或 TPS61236P。 我假设无负载的输入电流为静态电流。 谢谢!

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    感谢你的回复。
    一位客户评论说,引入的产品无法使用,因为 PFM 模式的延迟时间未知。

    下面是过去的 E2E
    e2e.ti.com/.../3932782


    您是否有其他推荐产品? 我期待你们的支持。

    此致,
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石瓦塔山,您好!

    正如我在 E2E 帖子中所回答的那样,即使客户知道一台设备有一个延迟。 这意味着什么都不存在,因为延迟时间会有变化,并且不会对 PSM 中的输出波纹产生直观的影响。 由于是客户真正关心的波纹电压,因此我们在 TPS61022的建议条件下将波纹模拟为30mV-50mV。

    为什么客户担心在我们推荐的操作条件下他们设计的很好? 如果30mV-50mV 仍然不可接受,那么即使在 CCM 中,它们也应该存在相同的问题,因为增压转换器的输出电压波纹随着负载增加而增加。

    我可以推荐一个更适合的设备,并提供更多信息。 请您与我分享来自客户 EE 的更多信息吗? 它们的年容量和终端设备是多少?输入和输出电压/电流是多少?它将支持什么负载?

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,文浩山

    感谢你的回复。
    我们很抱歉耽误您的联系。

    我目前正在检查客户信息。
    如果您能确认,我们将向您提供反馈。
    在这种情况下,我们将通过私人消息与您联系,提供客户信息。

    此致,
    石田山