This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可调输出的增压控制器

Guru**** 2769835 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20212, PMP30722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065860/boost-controller-with-adjustable-vout

“线程”中讨论的其它部件:PMP20212,PMP30722,Powerstage 设计器

您好,

我正在寻找一个非隔离式升压控制器,以+24V +/-5%的升压至可变 Vout +26.5至+32.5V,Iout 为8A,电流为+32.5V。  我需要从电压输出 DAC 驱动调整。

 带有 TRK 引脚的 LM5123看起来很有前景,但要考虑的 IC 的简短列表将非常有帮助。

谢谢

菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲尔:

    目前,最适合您应用的 IC 是 LM5123。 但是,您可以使用其他升压控制器,如 LM515x 控制器系列。 您可以遵循 PMP20212: https://www.ti.com/tool/PMP20212 或 PMP30722: www.ti.com/.../PMP30722中所示的调整电压方案

    如果您想计算该值,我建议使用 Powerstage 设计器计算工具 :https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER#tech-docs。 有一个允许动态模拟输出电压缩放的功能。  

    谢谢,

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步研究,我找到了 slvaej4.pdf,其中讨论了如何设计可调增压模式切换台。  有了这一点和你们的建议,我认为我有我需要的东西。

    谢谢

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功率级设计师非常乐于助人——谢谢。

    我还有几个问题:   

    在当今的供应链环境中,我发现大多数 TI 部件都不可用,包括所有  LM51xx。  LM3478MA 似乎可用。  你认为这是一个足够的选择吗?

    我有 OrCAD 和 PSPICE,我下载了 TI  LM3478MA 模型,因此我正在进行模拟,以了解26V-32V 的操作。  我尚未找到平衡点,但仍在努力。   

    哪种传导模式最适合于可变输出设计(CCM 或 DCM)?  我会以贸易效率的方式将负载瞬变导致的电压降降至最低。