This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:需要进行设计审查

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25069, TPS25982, TPS2595, TPS25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066235/lm25069-design-review-needed

部件号:LM25069
“线程”中讨论的其它部件: TPS25982TPS2595TPS25980

需要对以下电路进行设计审查:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam,您好!  

    感谢您与我们联系... 新年快乐!!!

    请查看 TPS2595 2 A 设计和 TPS25980或 TPS25982 8.33 A 设计,而不是使用 LM25069。 请告知您的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Avishek 的回复,不幸的是,这三个部分都缺货了。 您是否发现 LM25069的当前实施存在任何潜在问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam,您好!

    感谢你的回复。 我将回顾这两种 LM25069设计,并在明天返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错...