Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76940
“Thread: Test, BQ76940 (线程:测试,BQ76940)”中讨论的其它部件
您好,
我们使用芯片 BQ76930测量8芯片的电压已有2-3年。 该部件已被进口到批量生产中,使用的数量约为10万件。 这个问题困扰了我们很长时间。 我们的客户已经关注了这个问题。 因此,我们向 TI E2E 提出了
问题:
当 BMS 系统处于静态状态时,电池的频率会随机波动,电池的振幅 波动 约为+/-96mV,我们每隔7秒收集一次采样数据。

图中的红色箭头表示 t_CellVoltage08在19:18:49时电压变化为-97mV,
后端采样 每7秒进行一次, 测量结果的电压波动 为(3430mV ->333333mV ->3430mV)
P.S. MCU I2C 和 BQ76930之间的通信采样率:1秒
发生此问题时,相关的原始数据。 (3428mV ->3333mV ->3430mV):
(CellArrayVoltageRead) cellV RawData = 0-[2306]/1-[2301]/2-[230D]/3-[0-[22F5]/5-[225C]/6-[231F]/2-[230F]/2-[22]/9-[22EF]/5-[22F]/10/13-[14
(CellArrayVoltageRead)真正的单元格 V 电压= 0-[3432]/1-[3430]/2-[343434]/3-[0-[3425]/5-[3367]/6-[3441]/7-[3435]/2-[55]/9-[3423]/0-[13]/10/13-[0-13]/
(CellArrayVoltageRead) cellV RawData = 0-[2306]/1-[2301]/2-[230D]/3-[0-[22F5]/5-[2265]/6-[2323]/7-[230D]/2-[21]/9-[2301]/5-[210]/13-[14]/0-[0]/14]/
(CellArrayVoltageRead)真正的单元格 V 电压= 0-[3432]/1-[3430]/2-[343434]/3-[0-[3425]/5-[337]/6-[3443]/7-[34343434]/2-[55]/9-[3430]/10/13-[10]/0-[13]/
(CellArrayVoltageRead) cellV RawData = 0-[2306]/1-[2301]/2-[230D]/3-[0-[22FA/5-[2270]/6-[2324]/7-[230D]/2-[23]/9-[2301]/4-[22301]/10/13-[14]/
(CellArrayVoltageRead)真正的单元格 V 电压= 0-[3432]/1-[3430]/2-[343434]/3-[0-[43427]/5-[3375]/6-[3443]/7-[343434]/2-[56]/9-[3430]/12/0]/13-[12]/13-]/13-[12]/
(CellArrayVoltageRead) cellV RawData = 0-[2306]/1-[2301]/2-[230D]/3-[6]/4-[22F8]/5-[2267]/7-[230E]/2-[25]/9-[22F0]/13-[12]/14-[12]/13-]/14-[0-]/
(CellArrayVoltageRead)真正的单元格 V 电压= 0-[3432]/1-[3430]/2-[343434]/3-[45]/4-[3426]/5-[337]/6-[3441]/7-[3435]/2-[56]/9-[3428]/0-[362]/10/13-]/
(CellArrayVoltageRead) cellV RawData = 0-[2307]/2-[2301]/2-[230C]/3-[4]/4-[22F3]/5-[2270]/6-[231F]/7-[230B]/2-[23]/9-[2201]/14-[12]/10/13-[0-13]/
(CellArrayVoltageRead)真正的单元格 V 电压= 0-[3432]/1-[3430]/2-[343434]/3-[44]/4-[3424]/5-[3375]/6-[3441]/7-[343434]/2-[56]/9-[68]/0-[11]/13-11/0]/13-[0-13]/
(CellArrayVoltageRead) cellV RawData = 0-[2306]/1-[2302]/2-[230D]/3-[4]/4-[22F4]/5-[225B]/6-[231E]/7-[230E]/2-[26]/9-[2301]/14-[12]/13-[0]/
(CellArrayVoltageRead)真正的单元格 V 电压= 0-[3432]/1-[3430]/2-[343434]/3-[44]/4-[3425]/5-[3367]/6-[3441]/7-[3435]/2-[57]/9-[3430]/13-10]/13-[0-11]/
(CellArrayVoltageRead) cellV RawData = 0-[2306]/1-[2301]/2-[230D]/3-[0-[22F3]/5-[2269]/6-[2320]/7-[230E]/2-[24]/9-[2302]/
(CellArrayVoltageRead)真正的单元格 V 电压= 0-[3432]/1-[3430]/2-[343434]/3-[0-[3424]/5-[337]/6-[3441]/7-[3435]/2-[56]/9-[3430]/13-11/0]/13-[11]/0-[367]/0-[11]/
以及任何建议,请帮助我们提供建议,
谢谢你