This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998-Q1:DDR3L 原理图设计

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2998, TPS51200A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066348/lp2998-q1-ddr3l-schematic-design

部件号:LP2998-Q1
“线程”中讨论的其它部件:LP2998TPS51200A-Q1

大家好,团队

我们正在使用 DDR3L 进行新设计,如果您有任何建议,请查看我们的示意图并提供建议吗?

请提前感谢

此致

福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福尔坎

    我有以下意见:

    1.我建议在 VSENSE 和 VTT 之间添加一个0欧姆电阻器,以便在输出/输出传感出现某种问题时断开网络,这种问题需要在将来调试。

    2.输出电流要求是什么? 如果需要更高的电流,最好使用相同的电源为 Avin 和 PVIN 供电(这也消除了单独绕过两个电源的需要)。 这种权衡将是内部使用更多的电源。

    3.这一部分必须满足什么瞬态要求? 根据瞬态/最大输出电流规格,设计中可能需要更多的输入/输出电容。

    谢谢,

    卡迪姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kadeem,

    感谢您的反馈,我们提供了以下更新信息,您能否查看并提供建议?

    "

    您可以找到我对以下问题的答案:
    1-2)我更改了设计如下。 我认为 Avin 和 PVIN 的建议连接是2V5电源。


    3)在设计中,只有一个 DDR3L 内存具有以下连接。 我不知道瞬态要求的确切含义,但单个内存将消耗电流。

    "

    请提前感谢

    此致

    福尔坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福尔坎

    我的意思是:

    • DIMM 的峰值电流要求是什么?
    • LP2998必须提供的电流的最大转换率是多少?
    • DIMM 输入支持的最大输出电压波纹是多少?

    谢谢,

    卡迪姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡迪姆

    反馈是:

    “中间没有 DIMM 模块。 只有一个 DDR3L 内存芯片。

    它在数据表上绘制的最大电流似乎为200mA。

    VREF 中允许2%波纹。'

    请提前感谢

    此致

    福尔坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福尔汗,

    根据数据表,无输出负载的波纹为+/-2.8%,PVIN 为1.35V,输出负载为0.2A,PVIN 为1.35V 的波纹为+/-5.2%;请参阅下表:

    对于此特定部件,在0.2A 输出负载下,典型输出电压不是0.675V,而是0.688V,这是导致此问题的原因。

    波纹可以通过更大的输出电容得到缓解(请参阅数据表中的以下示例),但这可能不足以满足您的要求:

    如果这不合适,您是否希望我推荐您可以用于系统的替代部件?

    谢谢,

    卡迪姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kadeem,

    您能看到反馈并提供建议吗?

    "

    我更改了设计如下。 Avin = PVIN = 2.5V。

    这是否解决了 VTT 的上述问题? 你能问吗?

    "

    请提前感谢

    此致

    福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福尔坎

    不幸的是,这仍然无法解决波纹问题。 很抱歉,这是 VREF 表格,上面的表格是 VTT 表格:

    我认为您 最好考虑另一个部件- TPS51200A-Q1更新得多,且 REFOUT 具有对 REFIN 的+/- 15mV 容差,而 REFOmV 的容差为+/-25VO。

    谢谢,

    卡迪姆