“线程”中讨论的其它部件:LP2998, TPS51200A-Q1
大家好,团队
我们正在使用 DDR3L 进行新设计,如果您有任何建议,请查看我们的示意图并提供建议吗?
请提前感谢
此致
福尔坎·塞菲洛格鲁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我们正在使用 DDR3L 进行新设计,如果您有任何建议,请查看我们的示意图并提供建议吗?
请提前感谢
此致
福尔坎·塞菲洛格鲁
福尔坎
我有以下意见:
1.我建议在 VSENSE 和 VTT 之间添加一个0欧姆电阻器,以便在输出/输出传感出现某种问题时断开网络,这种问题需要在将来调试。
2.输出电流要求是什么? 如果需要更高的电流,最好使用相同的电源为 Avin 和 PVIN 供电(这也消除了单独绕过两个电源的需要)。 这种权衡将是内部使用更多的电源。
3.这一部分必须满足什么瞬态要求? 根据瞬态/最大输出电流规格,设计中可能需要更多的输入/输出电容。
谢谢,
卡迪姆
福尔汗,
根据数据表,无输出负载的波纹为+/-2.8%,PVIN 为1.35V,输出负载为0.2A,PVIN 为1.35V 的波纹为+/-5.2%;请参阅下表:
对于此特定部件,在0.2A 输出负载下,典型输出电压不是0.675V,而是0.688V,这是导致此问题的原因。
波纹可以通过更大的输出电容得到缓解(请参阅数据表中的以下示例),但这可能不足以满足您的要求:
如果这不合适,您是否希望我推荐您可以用于系统的替代部件?
谢谢,
卡迪姆