This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:无电池时的 STAT 针脚

Guru**** 2581855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ24079T, BQ25170J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066897/bq25170-stat-pin-incase-of-without-battery

部件号:BQ25170
线程中讨论的其他部件: BQ24079T

大家好,团队

我的客户考虑使用 BQ25170,他正在询问 STAT PIN 行为。

数据表显示 STAT PIN 的行为如下。

)  正在充电—低

2)   充电完成-高  

(第3条)   故障—以1Hz 频率闪烁

同时,图8-3 (无电池供电)的 STAT 针脚在120毫秒左右闪烁,速度比1Hz 快。

除了3个以上的状态外,当没有电池时,STAT 针的频率会闪烁120毫秒。 这种理解是否正确?

此外,您能否提供方程式来确定可计算任意阈值的 TS 的 RP 和 RS?

此致,

肖塔·马戈

 

此致,

肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肖塔·马戈

    关于 STAT 针 BQ25170和图8-3的行为。  这是“无电池加电”,我们看到输出电容器的电压为4.2V,然后电荷状态为“完全”。  充电器在 STAT 高时进入待机状态,但 Cout 因轻微负载而下降。  电压达到充电点,充电重新启动。  这种情况下的时间将由去气时间来确定,以检测电荷完成,出气值,轻微负载值等。

    RP 和 RS 将调整 TS 阈值,您正在使用什么 NTC,您需要阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    感谢您的回答。

    [引用 userid="8507" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1066897/bq25170-stat-pincase-f-without -battery/3947632#3947632"] RP 和 RS 将调整 TS 阈值,您正在使用什么 NTC 阈值,您需要这些阈值[报价]

     在考虑推荐的103AT-2 NTC 时,是否可以将温度范围设置为3C 至47C?

    还是无法设置冷面的正温度?

    此致,

    肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shoto

    仅使用电热调节器103AT-2 NTC 的温度范围为0C 至45C。  这是否足够接近您的目标范围3C 到47C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    我在 BQ24079T 产品文件夹页面中找到了“线性充电器 NTC 计算器”工具。 如果在 BQ25170数据表中正确更改了 I_TS,V_H 和 V_C 的值,则其“电流源--75uA”外观表可用于 BQ25170。  

    根据该工具,当 R_Cold 的值为正温度时,RP 值变为负值(错误)。 因此 ,BQ25170的 TS (冷态)似乎针对0C 至负温度范围进行了优化。 这种理解是否正确?

    蓄电池的最低充电温度范围为0C。 因此,客户希望将冷面设置在略高于0C 的位置,例如3C-5C,同时考虑容差。

    此致,

    肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shoto

    我一直在使用其他几种计算器工具。 RS 和 Rp 可以增加范围,0C 可以降低,45C 可以提高。  但不能将0C 拉得更高,正如您所发现的那样。   

    是否更改 NTC 和选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    感谢您的确认。 不确定他们是否可以更改 NTC。 是否有任何 NTC 可设置客户要求的温度范围(3C~43C)?

    此致,

    肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,肖塔

    需要注意的几件事:

    ) NTC 具有较高的 B 值,从3500万增加到4000万(10万)。  这将增加温度降低时的电阻率。 例如,B 值为3892k (B0/50)的 Ametherm ACC024。  冷停5C 和热停44C。 较高的 B 值也将与 R 和 Rp 配合使用。

    2) BQ25170J 具有 JEITA 温度充电配置文件,电流冷热电流降低,电压热电压降低。  可能是一个选项,具体取决于客户要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    感谢您的建议。

    此致,

    肖塔·马戈