This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57160-Q1:在引导帽前在 PH 引脚上添加一个心搏

Guru**** 2506795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065884/tps57160-q1-add-a-beat-on-ph-pin-before-bootstrap-cap

部件号:TPS57160-Q1
“Thread:TestTPS54160A”中讨论的其它部件

您好 TI 专家

    由于射频解像问题,我们的客户希望 在 PH 引脚上添加磁珠,此处需要 TI 帮助以检查它是否会影响任何功能问题? 鉴于 TI,在 PH 引脚上添加 IT 磁珠有何影响?

珠片 PN:muRata BLM15EX331SN1.

顺便说一句,是否还有其他建议可以提高去感性能? 由于我们的客户询问为什么这款直流转换器使用近场探头时会发出超双频噪音 ,因此 TPS57160Q 会发出噪音。 (LTE B12 700MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cage,

    在我给出具体建议之前,我想看看我们在交换节点上处理的响铃类型。 您能否与客户联系以获得交换机节点上振铃频率的测量值? 下面是一个如何执行的示例:

    您可以使用多种常规技术来减少 EMI。 如果可能,我强烈建议将输入电容器放在尽可能靠近转换器的位置。 您可以使用的另一种简单方法是将低电容 ESR 置于变频器输入的有问题频率上。 还有其他选项,但让我们看看它们是否起作用。  

    谢谢,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁

        我们将尝试测量开关节点以检查振铃频率,然后才能确认 PH 引脚是否可以添加磁珠? 它是否 会影响功能或效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁

         请参阅以下屏幕截图了解 PH 引脚频率域波形。

         

         蓝色是基线,黄色是宽带的高度。

        另一个单芯片 TPS63802DLAR 的 BTW 在屏幕捕获方面存在与以下相同的问题。

    蓝色是基线,黄色是宽带的高度。

    L2针脚

    L1引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cage,

    如果您要在设计中添加铁氧体磁珠,我建议将其与 Vin 串联放置在输入处。 我 没有听说有人 在开关节点(pH 值引脚)上使用铁氧体磁珠,但如果客户想尝试使用它,那么让我们看看它对排放有何作用。 当然,正确的做法是,使用铁氧体磁珠与输出电流串联会造成一些导电损失。

    顺便提一下,您能否澄清哪些因素属于频率捕获失败的范围?  

    谢谢,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    请参阅下图以了解振铃信号波形。 你有什么建议吗?

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    您可以尝试在 Vin 放置旁路电容器吗? 这一个为 3900pF±5%,并直接在这个有问题的频率上出现缺口。  

    您可以做的另一件事是了解如何控制转换器的转换速率对噪音产生影响。 该转换器没有真正的转换率控制功能,但您可以通过将电阻器与引导电容器串联放置来尝试降低引导电容器充电的速度。 这会使顶部 FET 打开速度变慢,从而在切换时增加上升时间。 使开关节点信号看起来更像方波,更像梯形,会导致谐波更快地滚动。 权衡是,它会增加交易,从而增加您的交换损失。

    https://training.ti.com/improving-emi-true-slew-rate-control

    请告诉我这些对您是否有效。

    谢谢,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁

         我们尝试过输入和输出上的铁氧体磁珠无法正常工作。只有将其放在 PH 引脚上才能起作用,因此我们想知道它是否会使直流转换器功能异常? 行李箱销响应延迟?

         在频率捕获上约10dB~15dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁

        我们今天已经试用了这两种解决方案,因为测试结果对 LTE OTA (TIS)性能没有帮助。

       你有其他建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cage,您能发布您的原理图和布局吗? 我还想知道您的切换频率是多少。

    还可以向 PH 节点添加缓冲电路吗?

    https://www.ti.com/lit/an/slva629a/slva629a.pdf?ts=1641489980576&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS57160-Q1

    我也不知道转换器如何通过与 PH 节点串联添加一个磁珠来改变工作方式。 这不是我曾经听说过的一种方法。 这是你必须测试自己的东西。 如果它导致您通过 EMI,请告诉我。

    谢谢,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我您的电子邮件地址,我会给您发送布局和线路供查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送电子邮件。 我正在检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁

        我获得了磁珠样本并在 EVM 板上试用,测试结果是 TPS54160A 将被损坏,没有任何问题,然后我在电路板上试用了。 PH 引脚波形异常,PH 引脚上的低电平电压为-14.4V,低于技术规格-0.6V,请帮助检查 PH 引脚添加磁珠是否会导致芯片损坏?  

    pH 引脚波形异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cage,

    感谢您测试设计。 这种磁珠看起来会影响设计的回路补偿,并给系统增加一些不稳定因素。 在您发送的照片中,切换频率不是恒定的(请注意顶部 FET 如何关闭并立即重新打开)。 您可以通过获取 PH 节点的波德图来确认这一点。 正如我之前所提到的,将铁氧体磁珠放在输入位置是最好的方法。

    此外,如果可以,请将旁通电容器尽可能靠近 Vin 引脚。 例如,如果返回通道通过“经至接地”,则可能会有一些杂散电感增加到您的系统中,从而导致噪音。 我怎么强调都不够。

    谢谢,

    安德鲁