This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:加注期间燃油量测量

Guru**** 2539160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066220/bq27426-fuel-gauging-during-charge

部件号:BQ27426

——请在更新内部参数时告诉我电池电量测量逻辑(或公式)?
 我想知道充电导致的蓄电池电压增加如何影响蓄电池电量表功能。
-更新 BQ27426的内部参数时,是否建议停止充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    BQ27426在系统正常运行期间执行测量。 在电池的剩余时间内进行了许多更新。 文档提供了 FCC 更新所需条件的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (背景资料)
    o 当我的客户设计时,SOH 被显示为异常现象,然后我的客户应用了这一主要参数
      当电源关闭和打开时,将对 BQ27426中的进行排空和加载。
      请参见过去 E2E 阅读中的更多详细信息:#975711  标题:bq27426-SOH-update-timing
      我知道加载 BQ27426参数将更新电池电量,SOH 等。
    o 由于存在或没有充电,上述电池电量更新有很大变化,我的客户必须加以改进
    客户认为,为了改善 SOH 参数的变化,BQ27426参数已更新,可以停止充电,也可以最小化充电电流。

    请根据背景信息再次检查我的原始问题。此 e2e 测试方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是上一个线程吗?

    e2e.ti.com/.../bq27426-soh-update-timing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 bq27426在连接充电器的情况下正在通电。

    bq27426的预期使用情况是,它始终由电池供电。 如果 bq27426断电,则会丢失所有以前的设置,并像插入新电池一样启动。

    随着充电的继续,bq27426将收敛到正确的值。 我建议您使用电池为其供电,以获得最佳效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,请再次访问我的客户拍摄的下图?

    这表明电池实际电量为8%至15%范围的电源,无需充电。
    充电操作期间的寄存器更新会使电池电量异常高,比如55%- 58%。

    在更新 BQ27426的内部参数时,我的客户正在寻求更改固件以停止充电功能。
    请检查并告诉我您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好平森,

    客户是否一直保持仪表通电? 唯一的电量计关闭时间是电池换用时。