This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:BQ24600的 bq24600-LODRV 波形异常

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066841/bq24600-bq24600-lodrv-waveform-of-bq24600-was-abnormal

部件号:bq24600

大家好,团队

当我测试 BQ24600时,发现 BQ24600的 LODRV 波形异常。 请帮助分析需要修改的内容?

1,VIN = 20 V,BAT = 4节锂离子电池,Icharge = 3 A

2,LODRV 波形  

3,示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否在同一图解(如 HIDRV,LODRV 和 PH)上捕获 HIDRV 波形和 PH 波形以了解相关情况? 请查看过渡情况以及发生这种情况的地方。

    您如何测量针脚? 您是否使用了注嘴和料筒方法?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Michael,ñ a

    1-HIDRV,2-LODRV,3-PH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请移除 LODRV 中的串联电阻并重新测试。 LODRV 路径中是否有串联电阻的原因? 通常,只有 HIDRV 打开速度是 PH 节点振铃的关键注意因素。