请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:bq24600 大家好,团队
当我测试 BQ24600时,发现 BQ24600的 LODRV 波形异常。 请帮助分析需要修改的内容?
1,VIN = 20 V,BAT = 4节锂离子电池,Icharge = 3 A
2,LODRV 波形

3,示意图

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.