This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:与 QC2.0兼容的合适设备

Guru**** 2770585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25890H, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066974/bq25890-suitable-device-compatible-with-qc2-0

部件号:BQ25890
“线程:BQ25895”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户的规格要求:

(1)单节4.2V 锂电池

(2)充电电流3.5A

(3) 与 QC2.0兼容

(4)支持5V/2A 适配器或 PC USB 5V

您认为  BQ25890是否适合这种情况? 还是 BQ25890是最佳选择?

谢谢!

野牛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    野牛

    BQ25890H 应该更合适。 有关  更多信息,请访问 e2e.ti.com/.../790857。

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宁

     在您提到的线程中,建议使用 QC3.0时使用 BQ25890H。 但对于 QC2.0,我认为 BQ25895是可以的。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奈城

    这些问题通过其他渠道获得支持。 线程被视为已解和闭合。

    谢谢,

    宁。