This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:Webench 和 Tina TI 不匹配

Guru**** 2538520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066547/lm5122-webench-and-tina-ti-mismatch

部件号:LM5122

您好 TI 团队,

我尝试模拟设计以达到以下规格

输入: 10V 至17V

输出: 24V,3A  

模拟被延迟,但可能会在多次尝试后生成  

当在 Tina TI 中模拟同一电路时,直流分析期间输出电压约为6.32至7V。

请问问题出在哪里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您对我们的设备感兴趣。  

     事实上,电流模型不支持模拟负电压输出。它需要4.5V 至100V 的输出。

    巴西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    其10V 至17V 输入和所需输出为24V,3A。

    我之前的 POST 在正/负输出电压上不清楚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我检查了 Webench,它是好的。
    因为这需要背景数据计算,所以您会感到有些延迟。

    是否可以切换 PSpice 模式,请重试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Webench 中模拟延迟正常。

    但当我在蒂娜 TI 的不同供应电路节点上运行 DC 分析时,输出完全错误。

    但模拟显示的是24V 输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否更改了默认参数?  

    布·德传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认参数?   

    与在 Webench 或 Tina 中设置输入电压一样?

    如果是,我已经将温度更新为60摄氏度。  

    除此之外没有任何变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我指的是蒂娜,

    韦斯基普还可以。 我认为我们可以结束这一工作。

    关于《蒂娜,》,您可以使用适用于 TI 的 pspics 而不是《蒂娜?》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    甚至 PSpice 也没有提供正确的电压输出  

    您是否可以在 PSpice 中运行相同的程序并向我显示结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我在 PSpice 结果中跑步,如下所示:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您还能与节点电压测量共享一个电路对齐情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的分享。

    输出假定为24V,对吗? 为什么电路中显示11.78V?

    模拟显示输出电压超过20V  

    我发现电路和模拟中的读数不匹配。  

    我对此很陌生,但仍然认为我的理解是正确的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    电路是 直流操作点。这不是模拟结果。

    结果是我的第一张照片。