This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:过电流蛋白站和短电流保护

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067130/lm5145-over-current-protestation-and-short-current-protection

部件号:LM5145
“Thread: TestLM25145”(线程:测试,LM25145)中讨论的其它部件

大家好,团队

根据数据表8.3.11中的描述,过电流条件将使 LM5145进入防卡 保护。

但短期情况如何? LM5145 是否会进入锁扣保护 或防卡保护?

此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈迪。

    过电流和短路危险。 如果达到峰值高侧电流限制,设备将会发生电击。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    是的,它也会在短路时进入打嗝模式。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    我上周通过邮件发送了相关信息。

    请帮助您检查它。 谢谢。

    测试结果如下:

    短状态:打嗝保护

    过电流(低转换率):锁存保护

    此致,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    这两个 IC 应该有相同的行为,布局是否有差异? 如果 OCP 闭锁关闭,我怀疑它可能与接地回弹问题有关。 我也会通过电子邮件跟进。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    否,我的客户希望添加 LM5145作为第二个来源。 因此,它们只是直接将 LM25145替换为 LM5145,而不做其他更改。

    此致,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 如果输入电压小于42V,LM25145可以直接替换 LM5145。