This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:Cnfg 引脚由应用控制

Guru**** 2536190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066417/lm25149-cnfg-pin-controlled-by-application

部件号:LM25149
“线程: ABS”中讨论的其它部件

您好,

数据表显示,活动 EMI 在 当前限制的40%处自动启用。 但是,我们不确定在我们的应用中进行排放的情况如何,在哪个级别,排放会超出线程,因此我们希望通过微控制器控制排放,或者在默认情况下启用排放。 问题是:

该引脚还可用于在前50us 启动时配置扩频,主要/次要等。 您能否提议或分享一般 的 DO 和 DO?

-当此 DCDC 通电时,主板的其余部分仍处于未通电状态。 我认为,在 LM25149启动期间,潜在的 CPU 控制电路必须三个字,以避免混淆“加电配置”控制逻辑?

-最大电压电平是多少,将 VCC 用作高电压电平是否正常?

——在不影响加电配置的情况下,默认情况下,是否有任何简单的安全窍门可用于启用 AEF? (如果我们要跳过 MCU 控件)

感谢您的任何提示

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Petr,

    配置为“是”后,配置引脚为“紧急”启用。

    确保在50us 配置启动前拔出 AEFVDDA 信号,通常 AEFVDDA 从 LM25149 VCC 中拔出,因此我们建议这样做。

    配置为“是”期间,AEF EN 信号应以三种方式表示。  

    在调节时,您应该能够使用从 PG 到 Cnfg 的上拉二极管强制启用 AEF。

    注意:当处于 PFM 模式时,VCC 无法在睡眠模式下输出如此多的电流。 如果强制打开 AEF 并拉动 VCC 电流,则可能增加 IQ 或触发 VCC UVLO。

    希望这对我们有所帮助,

    ——奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢奥兰多!

    我当时在考虑 PGOOD,但我不确定在启动时是否会出现任何问题。 感谢您的提示,我在数据表中没有看到 VCC 限制,所以我没有考虑过,非常好。 我想我会使用 PGOOD 方法。

    谢谢,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Petr,

    是的,只要确保使用二极管,因为 PG 被用力向下拉。

    此外,如果遇到 VCC UVLO 问题,您可以使用5V VCCX。

    ——奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢奥兰多。 最后,我通过上拉将 PG 引脚拉至 VIN,然后再用 Cnfg 电阻器(加上 Cnfg 和 PG 之间的二极管)形成一个分隔器。 这可确保 Cnfg 在整个所需的输入电压范围内的电压为2-5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Petr,

    我不推荐 VIN 上拉,PG 引脚 ABS 最大值为6.5V。

    请将其上拉至启用设备时打开的 VCC。

    ——奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥兰多,

    感谢您的注意,电流电路中的最大工作范围得到了保证。 但是,如果 PFM 中的 Vcc 行为没有差异,我可能会转而使用这种方法。  

    BTW 是否可以分享在 PFM 模式下,AEF“可以使用”的 Vcc 电流限制? 因此,我可以验证我何时拥有电路板(然后我将测量整个 PFM 范围内消耗的 AEFVCC 电流)。 如果我发现任何问题,我也可以在负载较轻的情况下使用 FPWM。   

    谢谢你   

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Petr,

    通常,我测量15-25mA 的 AEF VDDA DC 电流消耗,但这将取决于消噪的 AEF 量。  

    VCC 电流限制为数据表中规定的170mA (典型值)或115mA (最小值),但当设备进入低 IQ 睡眠状态时,VCC 稳压器未完全激活。

    很难估算安全的 AEF 电流,您可以使用 VCC 电容和带电容器方程 I = C* DV/dt 的 AEF 电流来估算 VCC 电压向 VCC UVLO 下降一定电流的时间,但估计睡眠时间要困难一些。 我认为您可以将电容器方程与输出电容和输出电流再次结合使用,但 PFM 中脉冲后的输出电压不受控制,因此 DV 的估计要困难一些。

    否则,在 VCCX 或 FPWM 模式下使用 VCC UVLO 将阻止 VCC UVLO。

    希望这对我们有所帮助,

    ——奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥兰多,

    感谢您的详细回答。 我认为这可以回答我现在的所有问题。