This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:ISET 引脚电压的分布

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066631/tps61199-distribution-of-iset-pin-voltage

部件号:TPS61199

大家好,团队

美好的一天! 我正在为客户发布此信息。 请帮帮我。

我正在寻找 ISET 电压和/或电流准确度的分布图。 数据表显示其 额定电压为1.229V,但对于客户设计,他们希望在分布中心周围拨入。  

请提前感谢。  


此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔纳森

      抱歉,现在没有 ISET 电压的分布图。 但根据我的理解,多数值应为1.229伏。 客户可以将其作为设计参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,  

    感谢您的回复。 我会就此通知客户。  

    此致,

    乔纳森