This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:电源管理论坛

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066704/bq25120a-power-management-forum

部件号:BQ25120A

配送模式问题:

当  通过将 VIN 连接到有效充电器电压 VIN > VUVLO 退出运输模式时

 状态和发货模式控制寄存器内存位置0x00h,B5 EN_SHIPMODE 是否会重置0  ,其中0 =正常操作

 我认为这是基于  SPEC 表12的重置状态=0,但只需进行两次检查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="509499" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1066704/bq25120a-power 管理-forume"]

    我想写:

      状态和运输模式控制寄存器内存位置0x00h,B5 EN_SHIPMODE 是否被重置为0  ,其中0 =正常操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    是的,EN_SHIPMODE 位将重置为0。

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你