This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065849/ucc28951-q1-power-management-forum

“线程”中讨论的其它部件:UCC28951UCC28950

您好,

我想设计隔离直流降压转换器   

VIN = 36V ~ 65V  

输出电压=14.5 V  

输出 电流= 35A  

所需效率> 90%,  

我想使用 UCC 28951 Q1 PSFB, 是否有可用的计算器或快速设计指南 ?  

请咨询专家意见。  

谢谢你,”

维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维卡斯您好,

    您可以在以下链接找到 UCC28951的 Webench 设计工具。

    https://www.ti.com/product/UCC28951?keyMatch=UCC28951&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-tools-simulation

    您还可以在以下链接中找到 UCC28950的应用说明。  UCC28951是用于更换 UCC28950引脚的引脚。  您可能会发现这些信息也很有用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克,你好  

    感谢您的反馈和 UCC 28951的发送设计工具。  

    我使用 Excel 工具完成了计算,但我有以下查询,  

    1)我正在使用输入电池电源38 ~ 65V dc,Excel 工具计算的 Cin (输入电容 ) 值太高 。  如果输入源是电池,是否有其他方法来计算 CIN?

    2) 当我使用 UCC 28951数据表中给出的公式计算 Lout 值时,Excel 工具计算的 Lout (输出电感器)值几乎是两倍,如下所示  

    以下哪项是正确的公式?  在 Excel 公式中,频率不乘以2。   

    3)我的应用程序规格如下:

    VIN = 38~ 65V 直流电池,  

    输出电压= 14V  

    输出电压=35V 。  

    效率> 90%,

    是否有其它解决方案可用于此隔离直流直流规格 ?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.工具中的输入电容计算是由于有 PFC 前端而导致的抑制。 由于您有一个电池并且它不是脱机的,因此电容不必像高一样高。  电池也是一个大电容器。 Q = A*t,c = q/V  我认为,如果您仔细了解这些数字,您的设计应该具有足够的电容。  我仍会增加输入电容以处理高频 RMS 电流。

    2. 设计中有两种频率。  主切换频率和次切换频率,这是频率的两次。  因此,这可能是您偏离系数2的原因。  Excel 工具和应用手册使用相同的公式计算输出电感。

    3. 您可以使用多种拓扑进行高功率设计。  对于极高功率,最受欢迎的是带有 ZVS 的相移全桥控制器。  这有助于您实现90%以上的效率。

    此致,