This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM74800-Q1示意图回顾

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066454/lm7480-q1-lm74800-q1-schematic-review

部件号:LM7480-Q1

您好,

客户接受了建议并修改了示意图。

请查看客户示意图。

OVP:37.6V

UVLO:19.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cho,

    图解附件似乎缺失。 您可以再次分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新原理图

    e2e.ti.com/.../1004.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cho,

    感谢大家分享原理图。 明天让我回到你身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cho,

    请参阅下面我的示意图审核注释,

    1.所选 FET 的额定电压仅为40V。 如果这是汽车应用,我们建议使用至少75V 额定 FET ,同时在输入端连接 SMBJ28A 和 SMBJ58A。 有关此主题的详细信息,请参阅数据表的“11.3电视选择用于24 V 电池系统”一节。  

    在 EN/UVLO 引脚上安装110千欧和6千欧电阻梯时,EN 上升阈值= 23.79V, EN 下降阈值= 21.88V

       OV 引脚上有110千欧和3.74千欧电阻梯, OV 上升阈值= 37.4V, OV 下降 阈值= 34.36V

    很抱歉耽误您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文,

    感谢你的回复。

    请为我们提供第二个内容的计算器或计算方法指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cho,

    这是一个简单的分压器网络。 因此,计算是向前的 。

    例如,我们来学习 EN/UVLO。 有一个从输入电阻器到接地的分压器。 R9 = 110千欧,R10 = 6千欧。

    要计算 EN/UVLO 上升阈值,

    VIN (R10/(R9+R10))= 1.231 V

    VIN (6k/(110k + 6k))= 1.231 V

    VIN = 23.79V

    要计算 EN/UVLO 下降阈值,

    VIN (R10/(R9+R10))= 1.132 V

    VIN (6k/(110k + 6k))= 1.132 V

    VIN = 21.8 V