This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:使用 TPS7A7833的引脚 SDIN 作为第二个 DC_Voltage 源

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067071/tps7a78-use-pin-sdin-of-tps7a7833-as-a-second-dc_voltage-source

部件号:TPS7A78

大家好@大家

 

是否可以将 TPS7A7833的 SDIN 引脚用作第二个直流电压源? 我们希望用12V 或6V 的锁定继电器开关20毫秒。 (12V 继电器的电流:83mA,6V 继电器的电流:170mA)

你认为这是可能的吗? 对于3.3V LDO 输出,我们只需要10mA。 我必须如何改变 CS?

 谢谢,

克里斯托夫