请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS7A78 大家好@大家
是否可以将 TPS7A7833的 SDIN 引脚用作第二个直流电压源? 我们希望用12V 或6V 的锁定继电器开关20毫秒。 (12V 继电器的电流:83mA,6V 继电器的电流:170mA)
你认为这是可能的吗? 对于3.3V LDO 输出,我们只需要10mA。 我必须如何改变 CS?
谢谢,
克里斯托夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好@大家
是否可以将 TPS7A7833的 SDIN 引脚用作第二个直流电压源? 我们希望用12V 或6V 的锁定继电器开关20毫秒。 (12V 继电器的电流:83mA,6V 继电器的电流:170mA)
你认为这是可能的吗? 对于3.3V LDO 输出,我们只需要10mA。 我必须如何改变 CS?
谢谢,
克里斯托夫
Christoph 您好,
我在另一篇帖子(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067093/tps7a78-scin-pin-as-voltage-source/3948597#3948597)中回答了这个问题。 我将结束这条线程。 谢谢!
此致,
斯里坎特